This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tida-0.1093万:Tida-0.1093万和放大器;双BQ7.693万溶液

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582916/tida-01093-tida-01093-dual-bq76930-solution

部件号:Tida-0.1093万
主题中讨论的其他部件:BQ7.693万

如何下载  双bq7.693万解决方案的固件代码(TIDA-0.1093万)以便 加快项目的完成。以便TI可以将  双bq7.693万解决方案的固件代码(TIDA-0.1093万)发送给我?  我的电子邮件: futejing@axxny.com  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jimmy:
    用于TIDA-0.1093万的测试软件显然未获得发布许可。 正如您所指出的,它可能有助于加快演示速度,但标准代码开发方法应该提供一个好的产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想知道  文档 UART通信测试中的20系列电池管理模块参考设计

    基于UART的通信协议,用于 轻型车辆系统的模块间通信

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Li,
    该设计可在网站 www.ti.com/.../TIDA-0.1093万上查阅,但《参考指南》中提到的"用于轻型车辆系统模块间通信的基于UART的通信协议"文件尚未发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Li

       我正在努力发布本文档的中文版本,一旦完成,我将向您发送链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,TI  在    我看来仍然是一家好公司!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    该文档的英文版现在可在产品文件夹的技术文档部分或 www.ti.com/.../slua782中找到
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,我正在调试类似的应用程序