This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD17313Q2:关于CSD17313Q2的连续雪崩能量问题。

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17313Q2
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584076/csd17313q2-about-continuous-avalanche-energy-of-csd17313q2-question

部件号:CSD17313Q2

尊敬的支持成员:

我的客户正在CSD17313Q2生产板。


CSD17313Q2是否提供持续雪崩能源?
或者是否存在类似内部数据的内容?

紧急等待回复。

祝您一切顺利。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,  

    UIS和雪崩等级在数据表的首页提供。 如果您要求重复的雪崩评级,我们不会提供。  

    一般而言,我们不建议在应用中将FET置于雪崩状态,因为如果这种情况再次发生,我们无法对设备的长期可靠性作出任何预测。 一般来说,对于FET而言,对于再次发生的雪崩事件(即使是非常小的能量事件)所造成的破坏并不是很清楚。 我们的竞争对手声称其数据表上有保证的重复雪崩,只是这样做,但其单脉冲能力却大大降低。  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Brett Barr1:

    非常感谢您的快速响应。


    祝您一切顺利。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Brett Barr:

    我可以添加一个问题吗?

    1.雪崩能量是否有单脉冲时间的定义?

    2.是否有持续漏电流封装限制时间的定义?
    μs小于100 μ m,这是否也是一个问题?

    祝您一切顺利。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,  

    零件在雪崩(或该物质的电流)中可吸收的能量量因持续时间的长短而异。  

    持续时间越长,可消耗到FET中的电流/能量就越少。  

    数据表的图11提供了显示电流和雪崩脉冲持续时间之间关系的曲线。  

    只要结点温度保持在ABS最大值以下或首选125度以下,设备的包装限制电流的持续时间就不受限制。 但是,如果最终在包装限制下运行而不为部件提供散热的方法,则会导致部件过热。 这种情况发生的速度取决于主板和散热环境的热阻抗和电容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Brett Barr:


    非常感谢您的回复。

    祝您一切顺利。
    Bob Lee。