This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.1225万C:TPS5.1225万C不会从两个开关控制器生成3.3 v和5V

Guru**** 2635075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579837/tps51225c-tps51225c-don-t-generate-3-3-v-and-5-v-from-the-two-switching-controllers

部件号:TPS5.1225万C

你(们)好

TPS5.1225万C的设计存在一些问题。 我所需要的是5V和3.3V输出 ,具有大电流。

TPS5.1225万C 没有  来自两个开关控制器(5V和3.3V)的输出电压。但引脚VREG3具有3.3V输出,LDO 3V3正常。我的原理图是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    很抱歉遗漏了您的帖子,如果您仍在从事此项目,并且需要此部件的技术支持,您可以免费向我发送电子邮件(yuchang-zhang@ti.com)。
     让我们 先结束此帖子,谢谢。
    玉昌