This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 固件可配置热插拔电源保护

Guru**** 2573265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066, LM5066I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581511/firmware-configurable-hotswap-power-protection

在“线程:LM5066LM5066I”中讨论的其它部件

 我正在寻找一种电源保护系统,它可以通过自己的电源开关来执行过压,欠压和过电流,但让我使用内部寄存器而不是电阻器来设置限制。  浪涌限制非常好, 您的其他一些测量功能也很酷。  我以为我几乎使用LM5056来处理它,除了电源开关和一些“不支持”寄存器位。  目前,我们正在使用Linear Tech LTC4260来获取+8V至+40V,并尝试达到15A至20A。  选择它的人需要一些令人信服的改变,但LM5056的一个大兄弟会这样做。  我已经推荐了LM5066 (I),但它更具有遥测功能,具有相同的电阻器可选设定点,这仍然意味着打开方框以更改设定点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lamont,

    欢迎参加E2E论坛。 我可以看到您是一个相对较新的用户,我对这个问题在我们的团队中被遗漏表示歉意。

    我们努力争取24小时响应时间,希望这一孤立的案例不会阻止您再次使用E2E。

    我们非常感谢您的提问,并乐意解答您的疑问。

    我理解您的问题,实际上,这需要开发新的产品,以便通过寄存器设置行程阈值。

    但是,如果您不知道,LM5066I确实有“警告”寄存器。 您可以设置过电流警告,欠压警告,过压警告,与通过外部电阻器设置的跳闸阈值无关。

    这些警告可根据警报掩码寄存器进行编程,以确定在达到这些警告时它们是否将SMBA信号拉低。

    因此,通过一些附加组件(例如将SMBA/Alert信号馈送至控制器件开/关的MCU,或者可能是使用FET作为开关的纯模拟解决方案),您可以实现与您所需功能类似的功能。

    如果您对LM5066I的未来项目感兴趣,请注意,我们确实为EVM提供了USB接口加密狗。 我们提供了一个程序(称为PI-Commander GUI),可用于评估设备或协助开发。

    我们还在其数据表或www.ti.com/hotswap -->“技术文档”-->“强大的热插拔设计”中提供了LM5066I的更新逐步设计指南。

    我们提供基于Excel的设计计算器工具,可从www.ti.com/hotswap -->"工具和软件"获取,以帮助选择组件或解决设计问题

    如果您对如何使用设计计算器工具有任何疑问,请访问www.ti.com/hotswap -->“支持与培训”,了解分步视频教程。

    如果您对其他电压范围或功能集感兴趣,我们将创建一个简单的选择工具,该工具可从www.ti.com/hotswap --> Tools & Software获取

    最后,如果您有任何其他问题,欢迎您在E2E上发帖,我们将尽快回复您。

    谢谢!
    Alex