This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:最大输入电压为60V?

Guru**** 2459960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581135/lm5175-max-vin-of-60v

部件号:LM5175
主题中讨论的其他部件: UCD3138

团队,


数据表在第1页提到:
www.ti.com/.../lm5175.pdf
' LM5175在3.5 V至42 V (最大60 V)的宽输入电压范围内工作,以支持各种应用。'

在哪种情况下可以使用60V进行输入?
我正在寻找输入电压:48V,输出电压:2V < x< 5V且可提供50A以上电流的解决方案。
是否可以对多个LM5175进行级联/同步以获得高于20 A的额定电流?

其目的是要有一个不带MCU的模拟控件。

提前感谢!

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看LM5175数据表,它是一个4开关降压-升压控制器。 可能不是您想要使用的。 我建议您使用UCD3138调查PMP9639。