This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5066万ia:LM2.5066万ia软件配置问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582408/lm25066ia-lm25066ia-sw-configuration-question

部件号:LM2.5066万IA
主题: LM2.5066万中讨论的其他部件

大家好,

关于 LM2.5066万ia:

我们的客户对如何保存默认配置(UVLO,OVLO,...)有2个问题。 ):

1.   它是否有NVM来存储我们的默认配置?

2.   如果1的答案为否,我们如何保存默认配置? (EEPROM或其他存储单元)

此致,

有力

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OVLO,UVLO,CL,CB,PLIM, 故障计时器PG,Retry均由电阻器外部设置。 警告(非故障)默认为高水平,但可通过PMBus编程。 CL/CB阈值和重试可在PMBus寄存器中覆盖。 这通常由系统在初始通电后使用电阻器设置的初始条件来完成。 当负载电流尚未激活时,即在受控环境中。 断电时,这些信息不会保存在IC中,需要重复。 系统将以与任何其他PMBus设备相同的方式对此进行控制。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    在您的回答之后,我的客户想知道我们是否推荐在特定的外部存储器设备上存储LM2.5066万ia所需的默认配置,并在启动时对其进行编程。

    另请告知我们是否有任何与此请求相关的示意图。

    br,

    阿里克
    AFAE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最终用户将在其界面中(可能在BIOS中)有PMBus overide regsiters。 我不确定他们会使用什么设备。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    我的客户希望使用的格式如下:

    1. CPLD是PMBus主控,将读取编程的板载专用EEPROM。
    2. CPLD将使用PMBus将EEPROM常量写入LM2.5066万设备。
    3.下一位客户希望验证寄存器是否正确写入。
    是否有通过内部校验和验证这些写入的选项(仅读回校验和的选项?)
    4.验证后,CPLD将自己从PMBus中移除,系统控制器将控制此总线。
    5.我们有没有其它类似的器件可以在内部EEPROM中存储这些值?
    由于上述流程过于稳健(这两种设备需要在一个板上处理),客户正在寻找竞争对手的备用部件,以便在关闭电源后保持内部编程。

    请尽快通知,

    阿里克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arik,

    校验和不是准确的方法。 我会读出这些登记册并进行比较。 要阅读的数量有限,不应花费太长时间。 即使使用存储的NVM (非易失性),在第一次开机时仍必须从系统加载并写入这些寄存器,因此如果系统中还没有设备,则也需要它。 在安装之前对设备进行预编程非常繁琐,客户对此不欢迎。 绝大多数编程所需的项目都是在设计中使用少量电阻器和电容器设置的。 如果您想进一步讨论,您可以打电话给我。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    我理解您所写的内容,但这位客户目前不赞成此处建议的内容。

    他会试图在其他地方找到一个可变的部分。

    唯一仍然存在的问题是:

    我们是否有一个部件可以通过自动加载进行编程并对其所有内部寄存器进行一些验证?

    谢谢!

    有力
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请明天给我打电话。

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brian,

    我想与业务部门和该客户进行通话。

    请告诉我何时可以离线发生。

    br,

    Ariel.P
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arik,

    我不知道客户是谁。 在给客户打电话之前打电话给我进行讨论。

    Brian