This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:LED输出电流和放大器;电压监控器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583583/lp8860-q1-led-output-current-voltage-monitor

部件号:LP8860-Q1

大家好,我想了解LP8860-O1的LED输出端电压和电流监视器。

 

我们的客户现在有一个设计需要知道通过I2C接口的LED驱动器输出能力(电压和电流)

 

在使用时,是否有任何方法知道电压和电流的值?

 

从结构图中可以了解到,它就像每个LED输出的电流接收器一样。

 

如果答案为否,是否有任何解决办法或路线图具有这种功能?

B&R

再次感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kay:

    我不确定我是否完全理解您的问题,但LP8860可以提供高达48V的升压输出电压,这取决于串中LED的正向电压降。 客户可以根据标称LED字符串VF电压设定初始输出电压,然后根据LED字符串的实际VF自动调整输出电压。 每个电流接收器(OUT1 - OUT4)的电流容量为150mA,但此电流也可由用户编程。 希望这能回答您的问题,但如果还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    辽卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的 辽群:

    很抱歉回复太晚,再次感谢您的回复。

    我们正在与客户讨论12.3 尺寸的液晶屏。

     由于尺寸太大,我们尝试监控每个串LED电流,我们尝试使用4 LP-8860-Q1来控制(假设A,B,C,D)

    通过调暗A,B,C,D的每4个字符串,可以使用一个EN信号和一个从MCU发送的设置SCL/SDA。

    通过报告每个字符串的当前数据,客户的MCU可以控制每个字符串(无论IC A,B,C或D是什么)

    我已经发布了一个图纸的想法,如下所示,请告诉我您是否可以看到这个想法,并向我们提供一些建议

    e2e.ti.com/.../Idea-of-LP8860_2D00_Q1.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kay:
    您在.ppt文件中描述的方案应该适用于四台LP8860设备。 您只需确保一次只有一个EN信号处于活动状态。
    此致,
    辽卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的辽群:

    再次感谢您的推荐,我想再次确认一下此应用程序的I2C寻址。

    是否有任何项目需要确保从MCU传输的延迟? 或者解决这四个LP8860设备的任何特定方法?

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kay,

    只要一次只有一个VDDIO/EN信号处于活动状态,您就可以使用相同的I2C地址与所有四个设备进行通信。 无论哪台设备具有其声明的VDDIO/EN信号,都将是响应地址的设备。 LP8860采用7位地址+ A方向位(读/写)格式。 SCL时钟速度应为400kHz或更低。 除此之外,LP8860遵循标准I2C协议。 我希望此信息对您有所帮助。

    此致,

    辽卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kay,
    由于我没有听到你的进一步消息,我将结束这一发言。 如果您还有其他问题,请随时打开另一个线程。
    此致,
    辽卡