This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.414万A:TPS5.414万ADGQR。 垫片尺寸

Guru**** 2364370 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585263/tps54140a-tps54140adgqr-pad-size

部件号:TPS5.414万A

团队成员,您好!

我有一个关于TPS5.414万ADGQR的快速问题。

我们可以在其数据表的第51页和第53页中看到两种类型的包装信息。 热垫区域描述如下。

P.51:1.57×1.88 mm
P. 53:1.83×1.89 mm

以下哪一项是正确的信息?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shing,

    请查看下面我链接的帖子。 这也适用于TPS5.414万A,我相信使用指示符DGQ的封装的任何其他部件。

    此致,
    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Anthony

    感谢您的回复。

    很抱歉,可能会延迟回复。

    此致