This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.595万:PMIC论坛

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584516/tps65950-pmic-forum

部件号:TPS6.595万

您好,

对于TPS6.595万音频模块,请提供在 不同输出(IHF,耳机,耳机)之间切换时的取消初始化和初始化顺序示例

音频(单声道) 来自通过音频L2路径路由的PCM接口。

是否会对取消初始化和初始化顺序产生任何影响,具体取决于PCM接口的主/从模式。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我已将您的请求分配给负责的应用工程师,我们将尽快回复您。

    此致,

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Murthy先生,您好!

    应用程序工程师提供的任何更新。

    谢谢你
    Aswin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aswin,

    我正在研究这个问题。 我将在星期三之前回复您。 很抱歉耽误你的时间。

    此致,

    Paul Kundmueller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul:

    感谢您花时间讨论此问题。
    希望您完成分析。

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    任何更新。

    谢谢你

    Aswin Mohan