This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.752万-G4:Rup _ DIS位处于CONTROL_STATUS (0x0000)

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580199/bq27520-g4-rup_dis-bit-in-control_status-0x0000

部件号:BQ2.752万-G4

大家好,

《技术参考手册》 介绍了以下有关RUP_DIS位的信息。
----------------------------------

http://www.tij.co.jp/jp/lit/ug/sluua35/sluua35.pdf

----------------------------------
您能告诉我“允许值”的定义吗? ( 是否为特定值?)
它是否与 Ra Max Delta相关?

此致,
Yaita /日本距离

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 为了避免将Ra值更新为异常值,与Ra Max Delta相关的允许值将限制Ra的变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terry-San,

    感谢您的回复。

    我了解"允许值" 与 Ra Max Delta相关。
    在"Allowable Values"(允许值)方面, 除Ra Max Delta (Ra最大增量)之外,是否还有 其他参数禁用Ra表更新?
    *例如:最小分辨率因子,最大分辨率因子,最小分辨率刻度,最大分辨率刻度等。

    此致,
    Yaita /日本的距离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以有你的评论吗?

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    当蓄电池接近空时,最小分辨率刻度和最大分辨率刻度也将限制Ra的变化。
    当SOC <快速刻度启动SOC或电压<(终止电压+端子V增量)时,
    快速电阻缩放功能已启用,最小分辨率缩放和最大分辨率缩放参数将工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terry-San,

    感谢您的回复,但我想知道bq2.752万-G4中哪些参数 与以下红线的设置RUP_DIS位相关。  
    ----------------------------------

    ----------------------------------
    是否仅限于Ra Max Delta?
    我的客户想知道bq2.752万-G4中与设置RUP_DIS位相关的所有参数。

    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    学习周期时,Ra表会更新。 在此期间,当电池电量不是很接近耗尽时,只有Ra Max Delta将限制Ra表的更改。 当电池电量接近耗尽并且启用了快速电阻缩放功能时,最小分辨率缩放和最大分辨率缩放参数也将对Ra表产生影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Terry-San,

    能否告诉我 bq2.752万-G4中与 设置有关以下红线的RUP_DIS位相关的所有参数?
    我的客户 想知道与设置RUP_DIS位相关的特定参数。



    此致,
    Yaita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaita,您好!

    如果使用了错误的chem id,则算法计算的电阻将是错误的,这可能会导致断路器被设置。  此外,在记忆周期中,如果使用的放电电流不在c/10和c/5之间,也会导致中断设置。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Onyx-san,

    感谢您的支持。
    您是否 认为以下红线不代表Ra Max Delta和Min Res Factor,Max Res Factor,Min Res Scale,Max Res Scale等参数?



    我只是想详细了解什么是"允许值"。

    此致,
    Yaita /日本距离