This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ5.1003万:BQ5.1003万电源传输性能

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582591/bq51003-bq51003-power-transfer-performance

部件号:BQ5.1003万

您好,

我的一位客户计划将BQ5.1003万用作Qi无线电源接收器。 他们对描述影响无线电源传输性能的因素的文档有疑问。 是否有任何公式可以应用?  

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否描述客户的应用?
    这是一个小的RX线圈吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Qi系统TX线圈在标准中指定,没有灵活性,必须符合标准。
    RX线圈的要求非常少,设计非常灵活。
    有关RX线圈设计指导,请参阅“为无线电源系统设计符合Qi标准的接收器线圈”