This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ5.1013万B:评估模块兼容性

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578347/bq51013b-evaluation-module-compatibility

部件号:BQ5.1013万B
主题中讨论的其他部件:BQ50.021万EVM-689

您好,

我将测试无线电源传输。 我拥有符合WPC 1.0 标准的功率发送器EVM BQ50.021万EVM-689。 是否可以将BQ5.1013万BEVM-764 (符合WPC 1.1)用作接收器?

此致

Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq50.021万EVM-689可用于测试bq5.1013万BEVM-764,电源传输将正常工作。  但是,210 (WPC 1.0)将不支持在WPC 1.1 和更高版本中添加的FOD功能。  

    TI WPC 1.1 和更高版本的接收器向后兼容WPC 1.0 TX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bill,

    感谢您的回答。

    是否提供发射器EVM模块WPC 1.1 ?

    此致

    Fabrizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于WPC 1.1 TX,请查看bq5.0002万AEVM-607。 在商店中提供。