This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2678:输出电压问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581280/lm2678-output-voltage-issue

部件号:LM2678

你(们)好

客户主板出现问题。

希望合作。

请参阅随附的文件。

e2e.ti.com/.../LM2678.pdf


当输入电压在10至20 V范围内时,会出现异常过冲/下冲
客户主板在10至20 V时打开。
在21 V或更高电压下不会发生。

由于客户非常匆忙,您是否不会及时回复?

祝您一切顺利

T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,T Kishi,

    您能否在Vin和GND之间非常靠近零件放置一个小的0.1uF电容器并报告您找到的内容?

    我猜您的布局可能需要优化。 请将您的版面发送给我们。

    谢谢!
    安斯顿
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,安斯顿

    感谢您的回复。

    已完成测量,但出现异常现象。

    我想发送布局,但它是客户信息,
    我想直接向您发送布局。

    祝您一切顺利

    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将附上EVM确认的结果。

    e2e.ti.com/.../2018.LM2678.pdf</s>2678.

    这种现象是否在其他应用中得到证实?

    我想非常紧急地收到任何意见。

     请与我合作。

    B/R

    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,我认为在这个设置中,开关开关中有触点反弹。 即使开-关输入不是软启动输入,也应在CSS的该位置重新安装电容器,但使用0.1uF或任何方便的值。 由于IC内部有一个内部上拉装置,因此只需将开关连接至接地,而不是使用外部电源。 在开-关输入和开关之间放置一个串联电阻器。 根据0.8V VIL (最大值)和50uA最坏情况I (开-关)输入电流,电阻值需要低于16K。 10K是一个方便的选择。 现在,开/关输入中有一个输入R-C滤波器,可降低开关触点噪音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alan

    感谢您的回复。

    我认为同样的看法是,反弹是原因。
    我将以这一评论结束发言。

    B/R
    T Kishi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Alan

    我再次研究过冲问题,我知道为什么会发生这种情况。

    请参阅随附的文件。

    e2e.ti.com/.../1440.LM2678.pdf</s>2678.

    如果接通时间约为2us至接通/断开端子,则输出电压上升至输入电压。
    我猜这是弹跳超调的原因之一。

    此输出电压上升是问题,请损坏后一个设备。
    这是客户应用中的一个大问题。

    因此,客户想知道接通/断开终端的最短时间。

    请与我们合作。

    B/R

    T Kishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alan-san

    您是否有任何更新?

    我和Kishi正在合作。

    这种过冲已成为我们客户产品中的一个主要问题。
    因为由LM2678供电的MCU会被此过冲中断。

    那么,您能否回答下面的问题?

    >客户想知道接通/关闭终端的最短时间。

    此致,
    NAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与任何复杂设备一样,EN输入上的信号必须是正确电压摆动的干净逻辑信号。

    首先,您必须删除此信号上的"弹跳"并提供干净的输入。

    其次,对于此设备,我们发现开/关输入上的RC滤波器约为1Kohm和47nF,这很有帮助

    为该输入提供干净的逻辑信号。

    最后,确保输入信号在逻辑转换期间未在地下振铃。