This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.152万:UCC2.152万在4MHz时工作,为半桥接提供20V和-5V电源

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580567/ucc21520-ucc21520-opeartion-at-4mhz-with-20v-and--5v-power-supply-for-half-bridge

部件号:UCC2.152万

我正在使用+20和-5V电源驱动MOSFET,以4MHz频率运行UCC2150。 我用散热器来保持低温。在这种情况下,IC变热,操作是安全的。我运行了3个月,但没有发生任何事情。我只是担心几个月后它不会停止工作。你能建议什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Tahir,

    非常感谢您的消息。

    我认为UCC2.152万的主要考虑因素是最大结温。 我们建议的最高结温为130C。

    为了预测结温,我们将仅预测IC消耗的功率损耗,请参阅数据表第28页。并使用以下方法预测结温:

    TJ=TC+T Ü V RθJC PgD;

    TC是使用热电偶或其他仪器测量的UCC2.152万机壳顶部温度,RθJC是热信息表中的接点至机壳顶部热阻。 重要的是,RθJA热信息表中提供的环境热阻抗的结点是基于JEDEC标准PCB板开发的,当PCB板布局不同时,它可能会发生变化。Tj是结点温度。

    建议保持Tj<130C。

    顺便说一句,我不知道如何安装散热器来散热,我唯一要考虑的是可能会对针脚施加压力的机械问题。

    如果可能,您还可以告知我们FET的零件号吗?

    请随时告诉我您的意见和问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用Wolfspeed的MOSFET C2M28.012万D。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tahir,

    您是否有任何有关热测量的更新数据?