This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:最大内部平衡电流和外部平衡选项

Guru**** 2460850 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582331/bq40z50-r1-max-internal-balancing-current-and-external-balancing-options

部件号:BQ40Z50-R1

你(们)好

我们正在评估bq40z50-R1是否与高容量和放电电电流电池配合使用。 我的理解是,bq40z50-R1的内部平衡器只能在最大电流4.2mA的情况下平衡电池,在VC1-4和电池之间建议的最小电阻为100Ohm。 这是否正确?

由于电池的高容量(6000mAh和40C),我们希望能够处理0.5A至1A的平衡电流。  bq40z50-R1是否可以实现这一点?如果不能, bq40z50-R1是否支持外部平衡器? 如果我们需要外部平衡器,并且它受bq40z50-R1的支持,我可以询问有关外部平衡器的建议,以了解它可以与 bq40z50-R1一起使用并支持高平衡电流。

谢谢,致以最诚挚的谢意,

Jan-Cor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jan-cor,

    内部电池平衡的电阻值为100欧姆。 请参阅bq4z50EVM。 它不能支持0.5 至1A。bq40z50-R1不支持无源外部信元平衡。 我可以在星期一给你们发送一个参考图表。 请注意,使用此类大电池平衡电流会产生热量,因此请将其纳入您的设计考虑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Damian

    将了解参考设计,如有疑问,请联系您。

    最佳,

    Jan-Cor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Damien

    再次确认,bq2084是否是建议IC用于在  2-4节LiPO BMS中使用bq40z50-R1进行外部单元平衡?

    谢谢!

    Jan-Cor