This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.478万S:镍氢电池

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000, BQ2000T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585319/bq24780s-nimh

部件号:BQ2.478万S
主题中讨论的其他部件: BQ2000BQ2000TBQ2.4765万

您好,

我们使用镍氢电池,需要50-64mA充电电流

关于BQ2.478万S,我们有几个问题:
1) BQ2.478万S在2017年3月之前不支持NiMH,是吗?(3周前我在参数搜索中未找到它)
现在BQ2.478万S网页上列出了镍氢电池。
但数据表中没有确认信息。
它是否支持镍氢化学?

2)我们需要50-64mA的充电电流
在数据表的第32页上,介绍了通过寄存器从128mA到4A使用10mOhm电阻器控制充电电流(下表)。
我们是否只需将逻辑1至6位写入即可使充电电流达到64mA?
或者,我们是否需要将逻辑1至7位写入以使充电电流达到128mA,并使用20mOhm电阻器将充电电流降低至64mA?

3)恒流充电模式/恒压充电模式没有任何图形。
您能否向我们提供此图。 数据表不提供它。
另外,第7.3 3段的描述也不完整。

4)由于问题2),如果我们将仅使用7位充电电流和20mOhm电阻器(使其达到64mA),R10/R11的电阻值应该是多少?(对于正确的工作Ilim)

Ilya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    780S专为笔记本电脑应用而设计。 当充电电流仅为50至64mA时,我们不建议使用此设备。 bq2.478万S专为更高的充电电流而设计,因此在如此低的电流下的充电精确度将会很低。

    使用镍氢充电的原因是此设备是主机控制充电器,主机启动充电并决定何时终止。 因此,它可以根据宿主控件对多种化学进行充电。 这也是我们不在数据表中包括电荷配置文件的原因,因为它依赖于主机控制。

    镍氢电池不使用CC/CV充电配置文件。

    对于镍氢充电器,我们建议查看bq2000或bq2000T。 这是专门为镍电池制造的充电控制器。 参考设计可在EVM用户指南中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我们需要工业温度范围,但BQ200x系列没有一个充电器支持它。

    镍氢的唯一其他型号是BQ2.4765万...
    我们希望BQ2.478万S可以是这种材料(成本降低一半)

    +/- 30 % 准确性不是大问题

    Ilya。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否告诉我们您正在寻找的工业温度范围?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -40至85

    Ilya。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于您的温度范围,bq2.478万S可能是您要使用的产品。  

    同样,对于主机控制的充电器,充电配置文件由主机控制。 充电本身只是从属设备。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否向我们提供主机控制器NiMH (+BQ2.487万S)的充电配置文件?
    这是一个非常重要的项目,每年都有大量的工作量。

    Ilya。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    终端设备是什么?预计的容量是多少? 我们想了解使用镍氢电池的主要原因是什么。

    Bq2.478万S是主机控制版SMBus充电器。 主机控制器控制充电配置文件。 要查找正确的充电配置文件,请提供应用程序详细信息:
    1. 是否经常充电和放电?
    2. 此电池是否需要较短的充电时间?
    3. 充电过程中环境温度是否发生变化?

    对于不可拆卸的电池和较小的充电电流速,我们建议使用恒定的充电电流为其充电。
    对于频繁充电和放电的应用,我们建议采用高充电率,并且主机控制器监控电池的dv/dt和dT/dt,以便在正确的时间终止充电。 …。

    我们还建议咨询您的镍氢电池制造商,了解他们推荐的充电配置文件。