This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] lm2576-adj

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576, LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585093/lm2576-adj

在“线程:LM2576LM2596”中讨论的其它部件


您好,我的调节器lm2576t-adj有问题,它只消耗1安的电流,我用2安的15伏变压器给它供电,我想获得14伏的1.3 安乐电流,并且集成加热器太多, 具有散热器,但无法播放小时有一个150 uh的电感器和100uf的电容器输入和1000 uf的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leonardo,

    您的输入电压为15V,所需的输出电压为14V??

    如果正确,您很可能 会超过此设备的最大占空比。

    您必须增加输入电压或降低输出电压。

    此致

    Carsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好
    ,如果输入端的电压为15伏,输出端的电压为14伏,则它们必须具有什么电压,输入和输出之间有什么区别?
    我将制造哪些材料必须是U300渗透性的类固醇?
    如果我输入60uh可以获得更多电流?
    最后我给它送了一个变压器,4安的二极管桥和4700uf的电容器,这是好吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的问题是电压下降,我放了12伏电压和1安培电压,它下降了11.2 电压,我不知道为什么!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该考虑1.4V作为输入和输出之间的最小压降。
    电感器的值应至少为86uH,而电感器的值应为100uH。
    请确保电感器未饱和,因此请选择具有所需电流的电感器。
    最简单的起点方法是使用LM2576开始Webench设计

    Carsten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holla,我做了很多测试,我放了一个更大的电感器,它很好地提供电流,它保持电流,但散热器发热,不能触摸,电压下降1伏,我不知道还有什么要改变
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,1.5 中的压降不是很好,只有50 MV,但是温度升高了,我想使用lm2596,因为我找不到解决方案!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个问题是否得到了解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以解决一半,更换PCB,放置最佳电感器,并解决压降和温度12 1.5 伏特安培为60度,压降为100毫伏