This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR1.603万:600-900MHz范围内的EMI

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584725/lmr16030-emi-in-the-600-900mhz-range

部件号:LMR1.603万

您好,

我的客户在 我们的主板上看到一些LTE灵敏度问题。 绕过 LMR1.603万 (直接从直流电源馈入导轨)后,灵敏度提高~20dB。 您是否有一些建议,如增加输入电容或更改具有特定谐振频率的输出电容? 他们基本上遵循数据表上的布局,所以我认为布局不是问题。

此外,在EVM上,有一个从启动到SW的电阻器。 我们是否可以尝试有效的电阻值范围?

谢谢!

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josh -

    您的客户可以尝试以下几种方法:
    1)在输出电容器后立即添加一个带有0.1uF端接电容器(如PI过滤器)的高电流铁氧体磁珠
    2)使用范围为1至10欧姆的Rboot
    从印刷电路板布局的角度来看,这里最常见的错误是从电感器侧而不是从cout顶部获取VOUT。 如果未正确执行此操作,高频噪声将不会被过滤到射频功率放大器。 您可以通过单独的电子邮件向我发送一份客户PCB副本,以供进一步审查。

    此致,
    -JPF
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个问题是否得到了解决?