This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5116万:开关频率噪声

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583177/lm25116-switching-frequency-noise

部件号:LM2.5116万

亲爱的朋友:

已连接LM2.5116万的电路和输出噪音。

如您所见,测量输出电压时,我收到来自内部切换频率- 210Khz的噪音。 1V pk-pk

我试图添加缓冲器,但没有成功。

请您帮助降低此噪音。

谢谢!

Ron先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ron:

    我注意到输出上没有任何去耦电容器。  建议添加1uF陶瓷管与现有管口并联。

    另外,您如何测量输出电压? 您是否确定这不是使用长接地导线在探头上拾取的噪音?  建议使用接地极短的弹簧夹,并测量所安装1uF的范围。

    希望这有帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    它帮了很多忙!

    探头似乎获得了从60-70mV峰值到超过1A峰值的输出电压噪声!!

    在这种情况下,与Cout并联添加1uF的陶瓷电容器-不会有任何不同。

    谢谢!

    Ron先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:
    当我连接负载时,波纹越来越大。
    我正在测量SW引脚上的信号,有135MHz的环形波形。
    我是否应该在较低MOSFET上使用RC缓冲器来减少噪音?
    谢谢!
    Ron先生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Ron:

    是的,RC减震器将有很大帮助,因为一旦减震,135MHz的响铃将不再存在。  由于所用电感器的自谐振(电感器上的寄生电容),振铃通常会在输出上结束。  RC减震器的电阻器提供减振,并将减少/消除振铃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个问题是否得到了解决?