This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.3219万A:原理图问题和跳过模式

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584629/tps53219a-schematics-question-and-skip-mode

部件号:TPS5.3219万A

您好,

        以下是客户示意图。 我是否知道红色标记VBATB连接到TPS53.6219万A的VDD引脚是否正确? 此原理图是否有任何其他问题?

        另一个问题。 设置如下。 如果VIN= 6.0~8.4V输入至芯片,设备是否将进入自动跳过模式? 进入TPS53.6219万A跳过模式的条件是什么? 谢谢你。  

1.模式=AUTOSKIP

2. SS时间=5.6毫秒

3.频率=650KHz

4.空载

5.输出电压=5.0V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick,
    您可以将模式引脚连接到PGOOD。如果要避免跳过模式。 否则,当电感器波纹电流除以2 =负载电流时,设备将进入跳过模式。 如果负载电流比IP纹 波/2进一步下降,则它将进入跳过模式。 将VbatB连接到VDD的目的是什么。 VDD应连接至Vin。
    Mathew