This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7.461万-Q1:LM7.461万最小电容器和最小主体二极管开启时间。

Guru**** 2392905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584735/lm74610-q1-lm74610-minimum-capacitor-and-minimum-body-diode-on-time

部件号:LM7.461万-Q1

团队成员,您好!

我们的客户 希望确认LM7.461万Q1的最小车身二极管开启时间。

 

推荐的最小电容为220nF,如数据表第14页所述。

因此,最小主体二极管开启时间为(220nFx1.15V)/46uA=5.5ms

这是否正确?

 

如果客户使用的电容小于220nF,在这种情况下会发生什么情况?

例如,客户使用1nF电容器,我们认为会发生什么问题?

此致,

西村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,索契,

    我将在下周初深入探讨这个问题。

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队成员,您好!

    我等待了将近一个月的答复。  您是否可以 支持 此设备?

    此致,

    西村

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西村

    是的,您有正确的方程式(第4页,第11页)。 1.15V来自Vcap上限和Vcap下限阈值(6.3V和5.15v)的典型值,因此在该值周围会有一些容差(以及46uA容差)。 建议保持VCAP的DS值220nF到4.7uF。 很明显,低于220nF将会减少接通时间和停机时间,但我不知道占空比以及接通时间限制在哪里会受到不利影响,从而导致电路的不良行为。

    Brian