This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5131万:在节能模式下使用TPS6.5131万的对称DC-DC转换器正输出时出现大波纹

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584990/tps65131-large-ripple-at-positive-output-on-symmetrical-dc-dc-converter-using-tps65131-in-power-saving-mode

部件号:TPS6.5131万

尊敬的各位:

我有一位客户在分轨应用中使用TPS6.5131万,输入电压= 3.6 - 4.2V,输出电压=+/-12V。

当使用省电模式时,设备会显示非常大的波纹,这似乎通过改变正向馈电电容器而有所改善。

大纹波仅显示在正输出上,而不显示在负输出上。

我有更多信息,但希望保持私密。 我能否就导致这种不正常行为的原因提出一些建议?

此致,

卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Carlos:

    节电模式下的波纹通常高于连续传导模式下的波纹。 这是因为在这种模式下,设备仅在输出电压低于阈值时切换:它切换几个周期,直到获得正确的输出电压,然后停止。

    回到您的特定问题,  您认为"非常大的纹波"的纹波值是多少?  负载和输出电容器的值是多少?

    您可以通过此处的直接消息 或电子邮件私下向我发送附加信息。

    此致,

    Diaara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Carlos:

    此问题是否有任何更新?

    此致,
    布里吉特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布里吉特,感谢你检查这个。

    测试团队认为该设备存在故障,我已发送一个查询,询问可能的故障原因以及如何缓解这些原因。