This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF1.883万:在输出引脚上振铃

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582590/buf18830-ringing-on-out-pin

部件号:BUF1.883万
主题 :TPS6.5177万中讨论的其他部件

现在客户正在使用BUF1.883万。

以下是SCH。

e2e.ti.com/.../3058.SCH.docx

当面板上显示的画面发生变化时,会出现如下所示的振铃。

下面是OUTx引脚上的波形。 (振铃振幅彼此稍有不同)

下面是VS的电源轨(由TPS6.5177万的AVDD供电)

请您对此提供一些建议吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robin:

    您能否识别不同的波形(蓝色/粉色/黄色=?)

    此致,
    Diaara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Diaara,您好!

    我真的很抱歉我忘记了这一点。
    所有数字中的黄线就是我提到的曲线。 (OUTx和Vs)
    所有其他曲线都是面板的其他信号,而不是BUF1.883万。
    谢谢你。

    罗宾
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robin:

    就像你的第一示波图所显示的那样,粉色信号似乎与环有某种联系。 如果我们知道是哪种信号,那就好了。
    由于AVDD上的振铃,OUTx上的振铃最有可能发生。 您可以通过增加和降低AVDD上的输出电容来确认这一点。
    面板是否由于OUTx上的这些振铃而无法工作或出现问题?
    当您说"下面是OUTx引脚上的波形。 (振铃振幅彼此稍有不同)"您的意思是每个输出的振铃不同还是不同的图片的振铃不同?

    此致
    Diaara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Diaara,您好!

    粉红色信号与更改画面的时刻有关。 此时,AVDD的负载电流将从大约400mA变为700mA (客户告诉我)。 因此,由于负载瞬态,会出现电压峰值。
    '下面是OUTx引脚上的波形。 (振铃振幅彼此稍有不同)”,我指的是每个输出的振铃都不同,但不会太多。
    实际上,我们已经将输出电流上限从10uF*4 (25V额定值)增加到10uF*4(25V)+ 10uF*5(50V)+47uF(Al eletrolysis)。
    谢谢你。

    罗宾
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    很抱歉,但基于某些原因,我的最后一个答复未能公布。

    AVDD的值和输出盖的部件号是多少? 我认为增加输出电容不是必要的,而AVDD上产生的瞬态电容比我预期的要差。 请参见所附示波幅图,其中显示了TPS6.5177万的AVDD和BUF1.883万的OUTx上的负载瞬态测量结果;我使用这些 设备EVM进行测试并将AVDD连接到Vs。

    在C260C675上发生瞬态事件AVDD期间,您能否使用示波器再次测量? 我想确保我们首先优化此瞬态响应,因为OUTx应随后进行。

    此致,

    Diaara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    您是否有关于此问题的任何更新?

    此致,

    Diaara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diaara,您好!

    非常感谢您关注此案例。

    客户反映在针脚附近加帽对客户没有什么帮助。

    现在还在中国度假,他们没有更多的反馈。

    我会去现场看看。

    您是否有其他建议来解决问题?

    再次感谢。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diaara,您好!

    以下是C260和C675节点处的波形。

    e2e.ti.com/.../Waveforms-of-BUF1.883万.docx

    它们之间存在一些差异。 在电流感应电路之后,AVDD导轨上会观察到一些纹波。

    而且,对于OUT1和OUT2,波形也是完全不同的。

    我曾尝试在几个Vs引脚(双到10uF*2)上添加电容器,但没有发现明显的改进。

    客户自己也尝试在OUTx引脚上添加电容器,观察到有一些改进。

    此案例的任何建议。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    感谢您发布波形。

    在您发布的初始示意图上,我看到在COMP引脚上还有一个附加电容器,用于 将C285与  C288-R110并联接地。 是否安装了此设备? 如果是,我建议删除它,然后在不使用它的情况下重新进行瞬态测量,因为它 太大,这可能 是  AVDD转换器的不良瞬态行为的原因。  

    此致

    Diaara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Diaara,您好!

    我想你是指C289,实际上我已经把它取下了。 在它被起飞之前,瞬时时间几乎是2毫秒,而现在大约是数十微秒。

    我发送给您的所有波形都将在C289被断开的条件下进行测试。

    谢谢你。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin:

    仅供我理解:您提到在显示图片时会看到这种铃声。 请您提供有关您观察到的问题的更多信息吗? 图片上是否有可见效果?

    对于OUT1和OUT2之间的差异,是否可能以不同方式设置这2个输出的代码? 这2个输出的代码是什么?

    顺便说一下,您可能需要添加一些较小的电容器来缓冲快速下降。 电容较低的电容器通常具有较小的串行电阻,因此为了进行缓冲,最好添加高质量的1uF电容器,而不是10uF电容器。 电介质应为X5R或更高,请始终牢记陶瓷电容器的直流偏压。

    您也可以尝试使用AVDD上的一些过滤器保持清洁。 缓冲器上的输出电压直接取决于模拟电源电压,如第11页数据表中公式1所示。 因此,可以直接在输出上观察到电源上的瞬态电压,如果输出电压非常接近Vs,这种影响将是最坏的。

    此致,
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,布里吉特,

    感谢您的回复。 请参阅我的意见。

    仅供我理解:您提到在显示图片时会看到这种铃声。 请您提供有关您观察到的问题的更多信息吗? 图片上是否有可见效果?

    [Robin]实际上这是一个非常复杂的问题。 对图片的可见效果(大多数是纯色)是他们称之为"mura"的问题。 但不确定这是否是BUF1.883万振铃引起的。 在每个帧开始时,应进行电流感应以及其他一些可能的感应,快速负载瞬态性能以及AVDD和 γ 的稳定输出得到了认可。  

    对于OUT1和OUT2之间的差异,是否可能以不同方式设置这2个输出的代码? 这2个输出的代码是什么?

    [Robin] OUT1至OUT9用于参考源驱动程序以生成G1 ~G9。 G1是接近Vs的最高输出。 代码是什么? 输出电压?

    顺便说一下,您可能需要添加一些较小的电容器来缓冲快速下降。 电容较低的电容器通常具有较小的串行电阻,因此为了进行缓冲,最好添加高质量的1uF电容器,而不是10uF电容器。 电介质应为X5R或更高,请始终牢记陶瓷电容器的直流偏压。

    [Robin]您是指在BUF1.883万的输出端添加小电容器吗? 还是在AVDD? 在AVDD中,他们添加了许多电容器,包括一个大电容器和一个小电容器。 对于BUG1.883万,他们也做了一些测试,他们告诉我观察到一些改进,但我不知道使用了什么值。

    您也可以尝试使用AVDD上的一些过滤器保持清洁。 缓冲器上的输出电压直接取决于模拟电源电压,如第11页数据表中公式1所示。 因此,可以直接在输出上观察到电源上的瞬态电压,如果输出电压非常接近Vs,这种影响将是最坏的。

    [Robin] OUT2的峰值较小,但振铃时间较长

    再次感谢。

    罗宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Robin:

    您是否找到了更多时间来处理此问题? 您能否了解mura是否依赖于BUF1.883万输出电压?

    代码是指应在gamma缓冲区输出上显示的AVDD部分。 最接近AVDD的输出通过AVDD的变化显示最大的失真是正常的。

    缓冲电容器在AVDD上是必需的,但要靠近BUF1.883万设备,以使其更能免受AVDD变化的影响。 使用哪种类型的电容器也很重要。 应使用X5R或更好的电介质,并注意直流偏压。 如果施加直流电压,陶瓷电容会松动很多电容。 这需要检查,有时甚至不会在电容器的数据表中提供,需要向制造商咨询。

    Mura是指面板各部分的亮度差异。 这是否正确? 当您在AVDD上观察瞬态时,是否可以检查图片内容? 我可以想象,在帧的开头,某些线条的内容是黑色的,然后在显示内容之前,瞬态效果应该消失。

    此致,
    布里吉特