This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.835万:数据闪存损坏检测

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584079/bq78350-data-flash-corruption-detection

部件号:BQ7.835万

您好,

我在工作期间经历了bq7.835万 DF中的一些值更改。

我想验证DF没有更改其静态值,我可以看到ManufacturerAccess()命令0x0005 - StaticDFSignature。

根据技术规范,它应返回"所有静态DF的签名"和"如果计算的签名与DF中存储的签名不匹配,MSB设置为1 "。

1.我正在使用meterData()读取2个字节:例如,第一个字节0x25第二个字节0xFD -在本例中,第一个字节是MSB?

2.这是哪种校验和? 如果保留第一个字节?  

3.何时将MSB设置为1? 何时将重置为0?

谢谢!

约阿夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我还没有得到任何答案,ManufacturerAccess()命令0x0005- StaticDFSignature没有详细的文档记录。
    我想验证数据闪存中配置的完整性,但需要了解此命令的响应。

    1.我正在读取2个字节:第一个字节0x25第二个字节0xFD -第一个字节是MSB还是它们的顺序与2个字节的整数相反?

    2.这是哪种校验和? 如果发生变化,最高位是信号,因此不能是16位校验和...

    3.何时将MSB设置为1? 何时将重置为0? 通过测试,我可以看到更改DF中的值会导致签名发生更改,但未将MSB设置为1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 您好,
    • 您读取的第一个字节是ox25,因此MSB是0,这意味  着计算的签名与DF中存储的签名匹配
    • 校验和用于显示是否更改了静态DF。
    • 如果 更改静态DF,MSB将为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Terry,
    我想测试签名是否有效,如果我更改了一些DF值,签名将会更改,但MSB仍为0。
    1.如何模拟静态DF签名不匹配?
    2.是否可以提供静态DF签名中的值列表?

    Thx,

    约阿夫