This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4.017万:启动时启用PIN解压

Guru**** 2814095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578841/tps40170-enable-pin-demage-at-power-up

部件号:TPS4.017万
主题中讨论的其他部件: TPS5.456万

您好,

我有一个问题,在打开DC2DC电源时启用PIN码会损坏,这是什么原因?

巴西,

Ilan Mazuz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压过高是最可能的原因。  您能否发布您的示意图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

    r2=0欧姆

    R16=121公里

    e2e.ti.com/.../2337.1_5F00_601_2D00_31_2D00_00121_2D00_00.pdf</s>0.0121万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意:
    R2从2.2欧姆更改为0欧姆。
    R12从49.9千欧变为121千欧。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EN引脚的ABS最大值似乎是8.8 V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    我在这里添加更多详细信息。
    图片是连接到50V电源实验室的3 dc2dc输入,其输出连接到伺服,2伺服到1输出。
    实验室电源始终打开。当我们打开,关闭和打开时,通常会启用tps4.017万的引脚功率。
    还有2个dc2dc连接到输入电压50V (相同的VIN),但其输出连接到计算机和其它非伺服负载。
    所有启用信号都连接到其它设备。

    4 dc2dc底座位于tps4.017万上,最后一个底座位于tps5.456万上。

    巴西,
    伊兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任何人都能提供帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您对EN应用的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4伏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    4V不应损坏EN引脚。 让我提醒一下TPS4.017万的直接支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道,dc2dc底座4.017万的负载是伺服,我们在几小时后操作tps4.017万伺服。 在使能引脚或电流限制中解压什么会导致吹扫芯片? 请给我发送想法。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意John的观点,即4V不应损害EN输入。 由于这是一个高阻抗输入,您可以尝试在使能输入线路上放置一个串行电阻器(2.2k?)。 这可能允许您调试问题并防止输入损坏,以便您可以使系统运行。 可能启用源和控制器之间存在接地电位差异问题,尤其是在启动期间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他们的tps4.017万在工作了2天之后已经脱模。
    第一块板在tps4.017万处的启用引脚Demag。
    第二块板在电流限制引脚附近非常热,在加载6欧姆电阻后,它在引脚18,19处熔断。
    连接到2个伺服机的板用作负载。
    当使能引脚处于ov时,硼钢首先获得50V输入,然后我们打开和关闭伺服电源PWM,并在tps4.017万之后打开。 爆炸,问题是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     

    从您的上述帖子中,IC上的其他位置似乎有损坏?  您能详细说明吗?  

     

    您是否有示意图,能否详细说明IC故障的情况?  即 启动?  加载步骤等?

     

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    带有4.017万的板dc2dc连接到2个伺服。
    1.在输出时通过enable=0v, no 7.4v禁用tps4.017万时,首先对HIS输入应用50V。
    2.我们通过将2n7002置于截止位置来启用tps4.017万,结果enable=4V。
    3.应用PWM移动伺服电机。
    5.停止以将PWM应用到伺服。
    6.禁用tps4.017万 (使能引脚接地)。
    7.然后将2n7002置于切断位置,打开tps4.017万,结果enable=4V (分压器电压)。
    在10小时内执行1-7操作,因此tps4.017万会发生消磁。

    dc2dc当前的一个伺服输出在短时间毫秒内约为6A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果Enable (启用)针脚损坏,则很可能是过电压损坏针脚。 但是,您提到引脚18和19损坏了吗? 除了启用引脚外,引脚18和19是否损坏? 或者引脚18和19是否损坏,启用引脚是否未损坏? 此外,您提到电流限制引脚处存在过热?

    我认为我们应该后退一步,首先确定控制器是否正常工作。 您能否告诉我您的效率在满负荷下运行? 另外,您能否告诉我组件的温度有多高?是否可以获得主板的温度测量值? 您能否向我展示开关节点,高侧门驱动和低侧门驱动在全负载,稳态或负载下运行时的范围图解? 首先,我要确保转换器的稳态性能良好。 之后,我们可以在启动/重启条件下查看一些波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果启用引脚损坏,则可能是过电压损坏引脚。 但是,您提到引脚18和19损坏了吗? 除了启用引脚外,引脚18和19是否损坏? 或者引脚18和19是否损坏,启用引脚是否未损坏? 此外,您提到电流限制引脚处存在过热?

    *答案:我有两块板tps4.017万失败:
    第一块板由于引脚启用功能失效。
    第二块板出现故障,因为TVS (输入处的SMBJ51A)焊接不好,电流限制引脚在heating.in上,第二块板引脚启用未发生故障。


    我认为我们应该后退一步,首先确定控制器是否正常工作。 您能否告诉我您的效率在满负荷下运行? 另外,您能否告诉我组件的温度有多高?是否可以获得主板的温度测量值?

    *答案:tps4.017万在不加载的情况下达到80 C。
    负载时为80 t0 82 C
    伺服移动时,负载电流短时间为6A。0A伺服不移动时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们也作出同样的改变,但我不能肯定它是否能解决问题。
    我们所做的更改缩短了D5并将R2从0欧姆替换为2.2 欧姆。
    R2 = 2.2 欧姆降低SW信号中的脉冲。
    当伺服因D5短路而移动时,VIN在短时间内升至61.4v。
    短路后,D5 VIN稳定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚意识到我们本周早些时候举行了一次会议,讨论了如何根据顶部和底部FET的总栅极电荷计算IC温度。
    如果我们假设电视已正确焊接,则问题在于EN失败? 至少现在? 首先,我假设这与由于某种原因超过ABS最大值的电压有关? 我相信我已经建议进一步修改电阻分压器网络,以降低在Enable引脚处看到的电压,同时仍满足启用阈值以打开。 您是否尝试过并重新测试过?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    增加R2肯定会减慢高端MOSFET的接通时间,当然也会减少开关节点上的电压振铃。 您必须重新测试才能确定这可以解决您的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还没有,因为我觉得问题是伺服没有反电动势二极管。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还没有,因为我觉得问题是伺服没有反电动势二极管。

    增加R2肯定会减慢高端MOSFET的接通时间,当然也会减少开关节点上的电压振铃。 您必须重新测试才能确定这可以解决您的问题? 我同意。

    您认为我必须为电感器或线圈负载提供什么保护?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于负载是伺服电机,因此当您关闭电机或TPS4.017万时,驱动器回放中存储的能量会馈入调节器输出。 可能有两个问题。
    1)当您使用使能输入线路关闭调节器时,伺服中存储的能量可能会放电,换向,并在短时间内将调节器级的输出电压吸入地下。 当IC应用Vin时,将其任何引脚拉至地下可能会触发任何数量的问题,但都不是正常的问题。 尝试在电源输出上安装反向偏置肖特基二极管,这样,如果输出被拉至地以下,则电平在肖特基正向电压降的外部夹紧,这应保护控制器IC。
    2)任何允许反向电感器电流的同步降压都可以反向处理功率并成为同步升压。 如果输出电压升高到高于其设定的调节值,则会发生这种情况。 此类事件可能导致调节器输入电压升高,可能达到超过设备额定值的水平。 作为实验,您可以尝试从调节器输出到伺服电源输入的串行二极管。 这将防止电源在同步升压模式下运行,因为二极管可防止反向电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如上所述,我认为问题与"启用"引脚的电压超过ABS最大值有关 降低此针脚的电压有助于确定这是否是故障的原因。
    如果您认为负载处有电压峰值,而电压峰值又反馈给输入,我能想到的唯一选择就是使用电视。 您似乎已经安装了电视,电视似乎可以正常工作,因为没有它,您就会遇到故障。 我可以考虑的另一个提高稳健性的选择是使用输入处具有更高ABS最大电压额定值的IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在输出处有tvs二极管smcj15a,它是否在做您上面说的事情?
    另一个想法如果tps4.017万温度非常高大约80c,您认为我们必须用散热器去除热量还是确保热关闭保护芯片tps4.017万?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法使用其他设备,因为我必须更换PCB。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    显然,来自输出的电压正通过顶部FET的主体二极管馈入输入,正如Alan在他的接线柱中提到的那样。 因此,在我的评论中,我指的是输入电视。 我查找了SMBJ51A,这不会保护IC,因为此器件的最大击穿电压为62.7V,违反了TPS4.017万的ABS最大值。
    我相信这是您的问题,除非您能够控制从负载反馈的电压,使其低于设备及其引脚的ABS最大值,否则您将面临设备故障的风险。
    关于IC温度,正如前面在电话会议上讨论的,输入电压>50V连续电压时,您的损失大于0.5W,如果FET的栅极电荷或大于公布的典型数字,则损失可能更大。 如先前所建议,请执行以下一项或多项操作,增加DAP面积,降低切换频率,降低顶部和底部MOSFET的总栅电荷,或者以某种方式将散热器可靠地连接到IC??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你
    但如何保护IC?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何测量和验证是否为0伏?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入源的输入电压最大值是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    50伏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何知道我有接地问题?如何测量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通过电子邮件回复了最新的一组问题,谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Martin,

    我有第二个例子。伺服压降从输出降压到输入降压。

    1)我在输出端有TVS,smcj15A,最大工作电压为18.5V,如果我将SMCJ7A设置为8.6v,就可以了?

    2)如果我将串行二极管置于输出位置,背板将导致输入伺服处出现高电压,然后sdervo将会失效?。

    3)你认为用输出盖代替100uf 400uf是否可以解决问题?

    4)我的是放置串行二极管,在二极管盖之后?该盖应该是什么值?

    请注意。

    巴西,

    Ilan Mazuz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ilan,

    对于情况1。如果电压峰值中的能量不超过TVS的额定值,则额定值比输入电压ABS最大额定值低得多的TVS应能保护设备。

    适用于案例2。 请张贴示意图?

    适用于案例3。 同样取决于电压峰值中的能量

    用于案例4。 请张贴示意图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于3,能量峰值与降压中的上限输出值之间的公式是什么?PLS解释增加上限值如何保护降压免受峰值影响?我如何确保峰值不会到达输入或使tps4.017万降解?

    尽管我们有与2个伺服(用作降压负载)并行的功率吸收设备,但SPIKE能否关闭降压转换器?

    请告诉我,为什么要把钱推卸下来?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,


    我认为测量电感器中的电流是值得的,以查看当输出上出现电压峰值时,同步降压是否在反向方向作为升压工作。 请将电流探头与电感器串联,并在伺服关闭时测量电感器电流和开关电压吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何测量电流?我的探头电流带宽。 100kHz。 而钳电流则不会夹到电感器上,而是另一个。 方法?我看到当我快速旋转伺服时,输入电压约为62伏,因为伺服向输出降压提供正电压。
    我认为输出电容和功率吸收器件都能工作,所以如果我把输出系列二极管放在一个方向上,降压只能是降压或增加。 输出降压盖。 对于400uf,我不知道它是否解决了问题。
    请 建议什么是更好的纪念品?
    请 答案。 回答我的问题。 之前
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您没有可测量电流的电流探头,我建议使用串联电阻器(电流感应,低欧姆),并差分测量电阻器上的电压。 如果不了解发生的情况,我不确定我是否可以确定您的问题的根本原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    按照您的要求添加串联电阻并不容易。

    我测量tps4.017万附近的输入电压,当伺服快速旋转时,输入电压会快速增加到62v,因为TVS限制了它。

    我添加了输入200uf电压盖以消除输入电压。根据我的解释,您不认为它的行为像升压?

    假设我们从产出到投入都有提升,那么您的建议是什么? 我想把串联二极管放在下面:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该能够在电流探头上使用钳子。 只需将电感器的一端从印刷电路板上提起,然后将短线从电感器的提升端子安装到印刷电路板垫上。 最好使用电感器的输出侧,而不是开关侧。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将您的whatup电话号码发送至ilanmazuz4@gmail.com我想与您通话。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您实际上想和David交谈,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请将David whatup的电话号码发送到电子邮件ilanmazuz4@gmail.com我想与您通话。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David您有Skype吗?如果有,如何找到您?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我终于看到了损坏 使能输入的问题。 启用分隔器为R15和R18。 49.9K和10k。 这些值将输入除以10/(49.9 +10)= 1/6。

    如果伺服向下推压输出电压(因此输入电压)至62V,则启用时将导致62/6 = 10.33V。 这超过了“启用输入”的8.8V额定值(也是TPS4.017万的ABS最大额定值!)。 如果您无法更改8伏和9伏的UVLO点,则在R18上放置一个小的5.6 ,6.2 或7.5V齐纳。

    由于此电源设置为19V输出 ,因此考虑 到这是50V输入电源总线,您应该具有明显高于19V的UVLO电平,例如25或30V。 所绘制的8V和9V UVLO阈值适用于5V或3.3V输出稳压器,而不适用于19V输出应用。

    伺服系统真正将能量反射回19V输出,直至泵送至62V,我预计此系统中将出现其他问题。 您可以考虑使用电压模式控制器,它允许反向电感器电流,并作为同步升压向后运行。 这将调节19V输出导轨上的电压偏移,并从伺服输出反射电源,然后将其返回到电源。 在这种方法中,您需要在顶部和底部MOSFET上使用肖特基二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,David:

    我将并联电阻串联添加到L1,并测量电流,我没有发现有伺服和没有伺服的波段中存在差异,但我发现当我在dc2dc输出到伺服之间添加串行二极管时,VIN停止增量为62v,它是稳定的50V PWM峰值停止以增加。

    我知道根据数据表tps4.017万,当在couter后的OCP中为value=7时,它会关闭tps4.017万为什么它不尝试再次唤醒?如何删除OCP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您在发生OCP事件后尝试重新启动? 当您移除过流且TPS无法重新启动时? 请确认?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的