This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:充电状态不连续

Guru**** 2456700 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB, BQSTUDIO, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/580751/bq34z100-g1-state-of-charge-discontinuity

部件号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIO,,GPCRB

您好,

根据使用过的电池(我们有3Ah和6Ah电池),我们为该电量计提供了一些金色图像。 我们现在在某些质子类型上使用它们。 我们注意到电荷测量状态有一种奇怪的行为。 有一些不连续的情况。 例如,在使用蓄电池进行一些操作后,我们的原型具有SOC的95 %。 这是一个非常友好的地方,它就在79 %。 然后,在没有输入电流的情况下,它再次缓慢地上升到95 % (花费了6小时)。 其他时候,当它再次上升时,也会出现不连续。 我们看到65 % 值,然后看到90 % 值。 我们看到,这些失禁的全部容量也会发生变化。 但我们看不出原因。 我们开始认为这可能是一个温度问题,但在记录温度后,我们发现,有时它看起来像完全容量随温度而变化,但有时不会。 因此,我们不知道这些变化的原因是什么,因为它们会影响全部容量,因此也会影响荷电状态。

我们不会对气压计执行任何"重置"操作。 可以有一个"取消密封"操作来修改参数,然后在完成后执行"密封"操作。 这是否会产生影响?

是否可能有"坏"的黄金映像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mirari

    该仪表在休息期间运行容量模拟,并且可以随着OCV的变化调整RM和FCC。 温度变化也会触发容量模拟。 您没有提到在打包时使用哪种类型的单元格,但您描述的更改对于PBA单元格是常见的。 如果您可以从包装中发送一张日志照片和一条录像,那么我们可能会提供其他建议。
    Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它们是LiFePo4电池。 这里有一个我们从3Ah电池组获得的日志文件,以及我们为3Ah model.e2e.ti.com/.../S1.6003万_2300_01_5F00_R4-_2800_GoldenImage_2900_.rare2e.ti.com/.../Log3Ah.txt提供2300提供的2800的黄金2900黄金映像文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些容量模拟是否必要? 是否有办法禁用它们? 或者至少有什么方法可以知道它正在运行模拟?

    我们的原型根据荷电状态做出一些决策,这些虚拟值正在调节功能...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Thomas!

    您是否设法查看了我所附的文件? 我们现在正在考虑一种禁用这种可伸缩容量模拟的方法...

    谢谢!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mirari
    日志文件未提供有关放电过程中SOC下降原因的答案。 SOC_flags是否在bq34z100-G1中注册了标记? 是否可以在使用bqStudio程序记录时运行配置文件,以记录有助于分析的其他参数?
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,它是bq34z100-G1中的标志寄存器。 目前,我们无法在使用bqStudio进行日志记录时运行配置文件... 您是否认为它可以像您之前建议的那样进行容量模拟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOC下降是由于模拟造成的。 该仪表还在Ra网格点运行容量模拟。 在Impedance Track仪表中不能关闭这些模拟。 您可以使用CEDV仪表,因为这些仪表在网格点或休息期间没有容量模拟。 bq 3.411万将是等效的CEDV设备,但具有不同的引脚输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    感谢您的建议。 很遗憾,我们无法修改气压计... 我们认为我们可能做错了事。 不仅SOC值会发生变化,FCC也会发生变化。 这是一种非常友好的设备,可以像往常一样减少一半的容量。 它仅在经过一些工作周期后才会发生。 在我们的应用中,我们尝试使用40 60 % 系列的电池,因此这对我们来说是一个循环。 我们一直在考虑各种可能性:

    1.我们认为我们必须定期让电池向100 % 充电,但对于我们的实验室测试,我们没有这样做。 这是否是FCC变动的原因?

    2.我们还发现,FCC的变化有时与负电池温度测量有关,但并不总是如此。 是否与温度相关?

    3.我们看到了一个名为Qmax Change的参数。 我们是否可以使用此参数限制FCC变化?

    4. FCC变化是否与在电池真正放松之前进行的OCV测量相关? 我们能不能用DSG放松时间来限制它,Chg放松时间……

    5. 我们激活了StateOfCharge () Smoothing。 是否有必要这样做?

    我知道有些想法可能与我们的"问题"无关,但我们只是集思广益...

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,托马斯!

    我们有一些关于我们看到SOC跳转的更多信息。 在这种情况下,完全充电容量不会改变。 就是SOC。 例如,我们已经看到,在8安培的电流下放电3分钟后,在100 % (电流)下更改为29 % (电流)。 我们的电池为6Ah。 当我们拍摄黄金图像时,我们在C/5时将其发射。 问题是否可能是此8A负载条件会干扰估计的SOC值? 我们是否必须使用更多负载来处理黄金映像?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mirari
    当您将电池组充满,静止,然后将其耗尽时,测量准确度是怎样的? 这将有助于确定优化周期结果是否良好。 只要您的电池在串联电阻中没有异常非线性类型,电流表就应该能够补偿电流的变化。

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Thomas:

    优化周期看起来不错。

    我们能否从德州仪器(TI)获得电话支持?

    我们尝试从您在西班牙的经销商Avnet Silica获得支持,但收到了您一方的负面回答,因为此线程已打开。 我们需要在P4Q,Silica和德州仪器(TI)之间指定电话会议。 这个问题已经花了太长时间...我们看到这种POST方法无法解决这个问题(充电状态值不连续和跳转)。

    请确认会议日期。

    此致,

    P4Q团队。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mirari
    此时我们将无法支持呼叫。 在连续放电循环中,测量是很好的。 我再次查看了您的日志文件,发现您在极低的温度下工作,可能需要使用RB调温来调整电阻表以在这些温度下工作。 您可以使用我们的在线工具运行RB调整。 该工具可在此位置找到。

    www.ti.com/.../GPCRB

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    我们应遵循德克萨斯提供的哪些文档继续进行建议的测试? 是SLUUB45A (GPC CEDV数据收集的简单指南)还是SLUBD0 (Golden GG Maker和电阻温度补偿优化器)? 这两种方法都可以在数据收集说明手册中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个你会用来做RB调整的工具。

    www.ti.com/.../GPCRB
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Thomas:

    在该链接上还有两个链接(步骤1上)指向可下载的文档,说明数据日志记录的过程,以便以后将zip文件更新到服务器(步骤2)以进行后期处理。

    事实上,一方面,SLOUB45A号文件需要7个文件:

    1)配置文件:NumCellSeries,CellTermV,ChemType,VoltageColum,CurrentColum, TemepratureColum,ElpasedTimeColum,FitMaxSoC,FitMinSoC,LearnSoC

    2) 6个实验的数据日志(6个文件):hightemp_highrate,hightemp_lowrate,roomtemp_hihghrate,roomtemp_lowrate,lowtemp_highrate, lowtemp_lowrate

    另一方面,文档SLUBD0需要4个文件:

    1)配置文件:ProcessingType,ChemID,NumCellSeries,VoltageColum,CurrentColum,TemperatureColum,ElapedTimeColum

    2) 2个实验的数据日志(2个文件):室温,低温

    3) gg.csv文件

    问题是哪一个文档适合GPC优化。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iker

    SLUBD0包含使用GPCRB工具运行RB调温以改善低温性能的数据和步骤。

    Tom