This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5835万:TPS6.5835万

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582888/tps65835-tps65835

部件号:TPS6.5835万

希望使用tps6.5835万来控制主动快门眼镜。

我们的操作模式与标准3D眼镜略有不同,我们希望:

  • 单独关闭每个眼镜镜片
  • 使两个镜头同时打开或关闭
  • 向透镜发送关闭命令(打开或关闭)后,透镜应保持相同状态,直到发送相反的命令

 

以上提到的所有功能都可以使用tps6.5835万?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eli,

    感谢您的发帖! 我们正在研究这一问题。 我们似乎可以支持您上述的操作。 但是,请给我们时间确认。 如果有任何问题,请告诉我。 谢谢!

    此致,

    Paul Kundmueller
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Paul
    有新消息吗?
    Eli
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eli,

    很抱歉耽误你的时间。 请参阅下面我的回答。 TPS6.5835万没有同时启用两个镜头的命令,但您可以逐一启用,而且 可能仍然不 会影响图像质量,因为很可能无法“人性化” 地看到延迟。 您是否认为以这种方式进行有任何问题?

    • 单独关闭每个眼镜镜片
      • [PK]有两个单独的H形桥,每个镜头一个
    • 使两个镜头同时打开或关闭
      • [PK]没有同时 打开/关闭两个镜头的命令 ,但您可以 一个接着一个打开/关闭镜头,但仍可能不会影响图像质量,因为可能无法'从人的角度'看到延迟。 您是否认为以这种方式进行有任何问题? 有关控制H形电桥的代码的更多信息,请参阅数据表中第56页的6.2 .1.2 .3.1 部分。

    • 向透镜发送关闭命令(打开或关闭)后,透镜应保持相同状态,直到发送相反的命令
      • [PK]这可 通过通过MSP Core发送的命令进行控制。

    此致,

    Paul Kundmueller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Paul:

    另一个问题是,我是否想在连接到电源(USB)时使用此组件。 如何处理电池和充电器针脚?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    除了上述问题之外,您能否告知您所需的工作环境? (例如 JTAG和其他工具)?

    B.此致

    Eli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题。
    使用H形桥接器操作LCD时,是否有流经LCD的电流指示? 闭环?