This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3806:降压和计算偏倚

Guru**** 2315960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC3806, UCC2894
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584646/ucc3806-degranding-and-calculating-the-cbias

部件号:UCC3806
主题中讨论的其他部件: UCC2894

您好!

我支持使用UCC3806的旧设计(请参阅以下示意图),现在显示降低偏置电容器的问题。

在关闭/打开事件后,四个电源(已长时间(至少一年)打开)停止工作。 测量电压电路时,我发现Vin电压在7V和8V之间振荡,因此控制器处于打嗝状态。 更换新的偏置电容器(C9)后,电源工作正常。

因此,我移除 所有产品的C9 (100uF,25 V,来自EPCos/TDK - B4.1821万-A5107-M)5107)并测量电容:

A -> 5.540 UF / 0.97 欧姆

B -> 18.721 UF / 33.04 欧姆

C -> 10.938 UF / 43.14 欧姆

D -> 4.544 UF / 0.118 欧姆

我测量了另一个板(打开几个月)的C9电容,但没有问题:74.346 UF/ 1.98 Ohm

查看UCC3806的数据表和应用手册(slua150,slua138),我没有找到计算偏置电容的公式,而是该电容器的其他参数(ESR,ESL,Irush等)。 典型应用数据表仅显示了15uF电容器。

请有人解释我如何计算电容器及其功能? 此外,我想了解电容器为什么会降解,以及如何解决此问题?

感谢您的关注!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    迭戈,

    AE将很快为您提供帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    原理图丢失了,能否将其与波形连接起来,谢谢

    巴西
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!

    请告诉我,如果您能找到所附的示意图,请告诉我。 我将拾取波形并按顺序连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请找到所附的波形。

    如果您需要更多信息,请告诉我。

    此致,  

    迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego,

    是的,我看到原理图和波形,但这些信息可能无法推断故障的根本原因。 如您所知,电容器 降解的原因很多    ,例如液体电解液排气口,高冲击和振动,电压/电流和温度。 我建议您看看本 培训章节 ,它可能会帮助您了解不同  类型的电容器的概述,以及   选择合适的电容器以切换电源的提示。

    谢谢

    Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!

    好的,我同意,如果你有很多原因,但我想知道:如何用UCC3806计算这个电容器的值? ESR的值应该是多少?

    数据表和应用手册没有这些答案。

    我在另一个控制器(UCC2894)中看到了一个计算此电容器以满足Cbias要求的公式。 因此,也应该是计算UCC3806偏倚的公式。

    此致,

    迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位,

    你会让我得不到答复,这是很严重的吗?

    请问,我想知道: 如何计算 UCC3806中的偏置电容器 ESR的值应该是多少?

    此致,

    迭戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Diego,

    我对延迟表示歉意,我认为UCC3806偏置电容器的计算与UCC2894数据表中的计算没有区别。 您可以使用这些方程式(13)~(16)计算UCC3806的最小偏置电容,只需保证电容器上的电压降不会低于其UVLO阈值。 必须将最小的VIN-μ μF陶瓷电容器靠近0.01 引脚,以绕过高频噪声。

    谢谢
    Oliver
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oliver,您好!

    我将尝试使用这些方程式。 谢谢你。

    此致,

    迭戈。