This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.895万:帮助解决电路中的问题

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583890/ucc28950-help-to-fix-problems-in-circuit

部件号:UCC2.895万

我没有足够的跟单信用证/跟单信用证的经验。 我要解决电源问题。 随附电路图。

我不是这个电路的开发者。 电源的输入电压为24V输出电压必须为48V。

目前反馈不正确。 空载时的输出电压约为70V,50 % 负载时的输出电压为37V。

我有很多问题。 我从第一项质询开始。

我想检查设计中使用的所有值。 为了进行计算,我使用Mathcad和UCC2.895万设计工具_sluc210D.xmcd文件。

在我看到的所有设计中,输入电压都高于输出电压。 在我的情况下,输出电压高于输入。

我在计算Dtyp值时遇到问题。

DTYP=((VOUT+vrdson)*taa1)/((VIN-2*vrdson))

其中taa1是NP/NS,我是2/3 (变压器Wurth 7.4925102亿)

Dtyp =((48+DTC)*2/3)/(24-2*DTC)= 0.3 1.37 0.3

也许此等式仅适用于降压转换器?

 我必须使用另一个方程式来提升?

e2e.ti.com/.../UCC2.895万.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jura,

    感谢您联系此TI论坛。 我已提醒相关团队注意您的问题,您很快就会收到某人的回复。

    此致,
    Ulrich
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jura

    占空比有界0 < D < 1,因此1.37 不是有效答案,因此问题是变压器的转速比错误。

    相移全桥转换器是由降压衍生的拓扑,我们有Vo = D * Vin *(NP/NS)

    转弯比(NP/NS)的公式为(VINMIN-2*vrdson)*Dmax)/(VOUT+vrdson),并且对于降压和升压都是正确的:在您的情况下,这将是((24V-2*0.3V)*NV)/ 0.67 (48V+0.7V),所以NP/NS = 0.32 -因此,5将是次要的可能性,而次要的可能性为16。 Wurth变压器p/n您将连接到电流感应变压器,但假设您有一个NP/NS = 2/3 = 0.66 的变压器,则即使PSFB在100 % 占空比下工作,也无法从24V输入产生正确的48V输出。 事实上,根据第一个近似值,假设100 % 占空比,现有变压器可产生的最大电压为Vout = D*24 *(NS/NP)= 24*3/2 =36-在50 % 负载下获得的最大输出电压。
    在轻负载情况下,事情变得更加复杂,更难预测,但通常可能发生的情况是,次级波形上的峰值正由整流器电路检测到。 这将需要稍后进行固定- PCB布局,整流器减震等,但现在我建议您将变压器更改为NP/NS = 0.32 的变压器。

    请告诉我您的工作方式。
    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Colin。

    感谢您的澄清。

    我正在阅读有关电源的更多信息。

    我现在明白我的问题是多么愚蠢。

    现在我正在用我的定制变压器来表达我的骄傲。 它在250 kHz时失败,我将使用较低的频率。

    很抱歉我提供了错误的部件号。 我的设计是7.50341143亿。 现在我知道变压器电感不足。

    您是否可以建议我阅读有关整流器电路的内容?

    桥式,半波整流器等的优点和缺点

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jura

    首先-没有什么像'小改变'或愚蠢的问题-也许是愚蠢的答案,但不是愚蠢的问题!

    不管怎样,TI电源设计研讨会存档位于 http://www.ti.com/ww/en/power-training/login.shtml

    您可以在此处找到有关隔离拓扑 的讨论https://www.ti.com/seclit/ml/slup357/slup357.pdf

    这一个https://www.ti.com/seclit/ml/slup067/slup067.pdf -虽然它很旧,但仍然很重要。

    https://www.ti.com/seclit/ug/slyu036/slyu036.pdf 和 http://www.ti.com/lit/ug/slyu032/slyu032.pdf上还有一个拓扑指南 -这些指南是最新的,提供了一个很好的概述。  

    顺便提一下,相移全桥在 http://www.ti.com/lit/an/slua107a/slua107a.pdfhttp://www.ti.com/lit/ug/tidu248/tidu248.pdf上介绍 ,您可能会发现此动画也很有用。

    /cfs/file/__key/communityserver-discussions-组件文件/196/1565.Animation_5F00_2.avi

    如果链接不起作用,请告诉我

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 所有链接都正常工作。