This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050EVM-561:CEDV首次配置

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584060/bq4050evm-561-cedv-configuration-for-the-first-time

部件号:BQ4050EVM-561
主题中讨论的其他部件:BQ4050GPCCEDVBQ2.461万

我计划购买bq4050的EVM进行评估。 首次运行时,固件如何了解我的电池组的CEDV详细信息? 它是从所选化学品获得的,还是涉及到任何其他步骤??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于大多数锂离子电池,您可以使用设备中加载的默认OCV表。 当首次连接电池或重置仪表时,仪表仅使用OCV表。 按顺序,它使用库仑计数来跟踪容量。 您将需要使用在线GPCCEDV工具查找打包的CEDV系数,然后将它们编程到闪存中。 然后,您可以运行充电和放电以更新FCC并导出一个黄金文件以用于生产。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Thomas:

               我一直在使用bq4050和bq2.461万充电器为28.6Ah锂离子电池组充电/放电。 我没有运行CEDV工具来查找我的软件包的确切系数。 我正在使用固件中的默认加载值。 我的电池放电的方式遇到了问题。 请参见所附图表,其中显示了RSOC和Cell Voltage1。

    在26 % RSOC之后,该值突然降至7 %。 它在3.4V的高得多的电压下达到0 % ,而我实际上想将其放电至3.0V。

    如何纠正此问题并获得更真实的RSOC价值? 固件中的一些相关参数包括:

    电池电量低= 7 %

    EDV2 = 3501 mV

    EDV1 = 3385 mV

    EDV0 = 3031 mV

    虽然准确的SOC测量对我的应用来说不是什么大问题,但我想特别切断80 % 的静电释放。 为此,我需要SOC和电池电压之间更可靠的关系。