This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2588:芯片在卡滞模式下随机启动

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2588

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583983/lm2588-chip-randomly-starts-up-in-stuck-mode

部件号:LM2588

我有一个简单的基于回扫变压器的升压电源,它是围绕LM2588构建的,我注意到它偶尔会在电路会消耗过大电流的模式下启动。  最初,它会在短时间后恢复并正常运行,但在调试问题时,我尝试为LM2588添加单独的电源。  有时,它会正常启动和工作,但有时,它会以两种模式之一结束,SW引脚在大多数时间都保持低电流(消耗高电流,使变压器饱和和产生低输出电压)。  频率调节引脚上有一个22k电阻器,可将工作频率设置为200kHz。  当它工作时,它在这个频率下工作得很好。  当卡滞时,一种模式为200kHz,但“补偿”引脚为2.6V,另一种卡滞模式为53kHz,“补偿”引脚为0.4V。  我尝试了数据表中的几种补救方法,包括添加肖特基二极管来夹紧开关引脚上的负瞬变,更改补偿网络,以及为Vin引脚添加RC低通滤波器。  这些都不能避免问题,偶尔在卡滞模式下仍会通电,现在有单独的干净Vin电源,不能恢复(我想最初恢复是因为电源电流限制为1.5A, 这会将输入电压从12V降低到4V左右,从而切换至不同的模式,并在500ms - 10s左右后开始正常工作)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    很遗憾听到您有问题。 如果可能,请发布您的设计示意图。 您能否提供此设计的输入电压范围,输出电压和负载电流规格?

    当您说"我尝试为LM2588添加单独的电源"时,这是否意味着电源刚刚连接到VIN针脚? 还请提供上述两个条件中您可能具有的任何波形。

    谢谢!

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是开关输出低电平,低(~53kHz)脉冲频率(顶部迹线)和补偿引脚(底部迹线):

    以下是开关输出在所选(200kHz)频率下的低电平(顶部迹线)和补偿引脚高电平(底部迹线):

    在这种情况下,它正常工作,SW输入开关为200kHz,具有合理的占空比(顶部轨迹),补偿引脚(底部轨迹)上具有中间电平的少量交流电信号:

    在Vin引脚由单独的12伏工作台电源供电的情况下进行这些操作(如您推测的那样)。  变压器也通过其自身的工作台电源为其提供12伏电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    变压器零件号是多少? 它能否处理LM2588开关引脚上的5A电流限制? 只是为了澄清这种情况仅在启动期间发生,对吗? 如果这是在启动期间,则可能与浪涌电流有关。

    谢谢!

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    变压器是自定义线圈的自定义装置。 我怀疑它能否持续管理5A。 最初,这种行为仅在启动期间发生,工作台电源将会限制电流,电压将会降低至约4V,LM2588将在一段时间后恢复。 但是,当我给LM2588提供单独,稳定的供应时,这种行为就会持续。 它将在三种模式中的一种模式下无限期运行。 每次开机时,它都会进入一种或另一种模式(显然是随机的)并一直保持在该模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:

    下面是一些其他注意事项。

    1. IC温度是否升高? 这表示IC处于电流限制,因为开关是内部开关。

    2.在不同的VIN和VOUT组合中是否会发生这种情况?

    谢谢!

    Garrett