This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.693万:关于BMS平衡,测量和保护的一般疑虑。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ7716, BQ7718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581430/bq76930-general-doubt-about-bms-regarding-balancing-gauging-and-protection

部件号:BQ7.693万
主题中讨论的其他部件: BQ7.835万BQ7718BQ7716

我计划开发6s 10p锂离子系统。 我已完成充电板的使用。 我是否需要单独的BMS模块 ,例如电池监测器,燃油计量和电池保护单元。 我目前正在计划使用bq7.693万。它是否足以监控和保护,或者我是否需要单独的模块来进行燃油测量和电池保护。  

欢迎提出建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Srinivasan,

    bq7.693万应该足以保护和监控,但您需要使用bq7.835万进行测量,或者您可以使用自己的MCU来编程自己的代码,以便进行测量和单元平衡以及bq7.693万的常规管理。bq7.693万可以监控和保护, 但需要MCU或bq7.835万来写入阈值,在发生故障后恢复,测量BMS和单元平衡。 此外,您还可以添加二级保护器,以便在过电压情况下提供冗余保护,例如使用bq7718,bq7716堆栈。 这里有一个TIDA,向您展示了如何执行此 操作。

    谢谢

    米格尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Miguel,您好!  

    在Bq7.693万的数据表中,它声明它能够使用MCU进行被动平衡。 因此,如果是这种情况,我是否可以将单个bq7.693万与MCU单元一起使用来创建BMS? 根据你的答复,我的理解是这一点


    1. bq7.693万 + MCU =对于BMS足够  

    2. Bq 7.693万用于保护和监控,bq7.835万用于电池平衡

    或  

    3.对于一般BMS系统,需要多少个IC。(我的理解是3)  

    •  保护用一个IC
    • 用于监控一个IC
    • 用于测量和平衡一个IC。

    以上对于BMS系统的正常程序是什么。

    冗余过压保护是否必要或正常IC是否足够可靠。 让我更有启发。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    IC的数量不相关,这是一个需要保护,监控和测量系统是否需要的问题。