This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:模式引脚电阻器

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585169/tps2660-mode-pin-resistor

部件号:TPS2660

您好,

以下是数据表的摘录。

我的客户需要"锁存限流",但他们使用的是E24系列电阻器,因此未列出402kΩ Ω。

设置为此模式是否允许390kohm?

此致,

Kuramochi  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi,

    390k可用于获得相同的行为。

    此致,
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    维恩卡塔-桑

    感谢您提供信息。

    我还有一个问题
    当我们使用锁存器设置电流限制时,模式引脚的电压范围是多少?

    此致,
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kuramochi-san,

    闩锁关闭的电阻器范围为200k至600k。 我建议选择300k至500k范围内的电阻器。

    此致,
    Venkat
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nandam-San,

    您能告诉我当我们使用锁存器设置电流限制时,模式引脚的电压范围吗?

    此致,
    Kuramochi