This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3055:bq3055

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, BQ40Z50, BQ3055, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582398/bq3055-bq3055

部件号:BQ3055
主题中讨论的其他部件:BQ40Z50,,BQ4050 BQ40Z50-R1BQ30Z55

以上 IC bq3055标记为NRND。 但 数据表是2015年的最新数据。我们在  新产品中使用此IC。 如果是这样,我们是否应该切换到bq40z50,该bq40z50也与此类似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq4050是bq3055的CEDV替代品。 您仍然可以使用bq3055,但bq4050建立在我们最新的硬件平台上,并且固件提供了一些新功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1)如果bq4050是bq3055的替代品,则IC bq4050与有何不同

    bq40z50-R1, 因为两者看起来都与处理1到4节电池的容量相同,并且具有相同的最大电压30V?  

    2) bq4050意外地没有出现在2015年的TI电池管理指南中 ,其中bq40z50r1出现在指南中。原因是什么?  

    venkatramani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq4050使用CEDV测量算法,如bq3055。 bq40z50-R1使用Impedance Track算法。 bq4050于2016年发布,因此不会出现在2015年产品指南中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Thomas:
    请发送BQ30Z55的软件开发TOOP。 我们有10万个库存。 我们 希望将其用于新模型。 但现在我找不到软件开发工具。 请您将其发送给我。 您的帮助将对我们的下一步非常有帮助!
    我的个人电子邮件: chenderu876@163.com
    Regads,
    陈德鲁