This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:接地问题

Guru**** 2374090 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A8300
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578500/tps7a8300-gnd-issue

部件号:TPS7A8300
主题中讨论的其他部件: ash

你(们)好  

我正在使用上述部分。我有实际的疑问。

连接LDO需要哪种接地?

它应该是数字接地还是模拟接地?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ASHU,

    由于LDO是电源产品,因此通常将其置于模拟接地位置。 这有助于将下游设备的噪音降至最低。 在某些情况下(通常在负载情况下),模拟和数字接地应连接在一起,否则LDO和负载将被引用到不同的电压。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan,

    感谢您的回复。

    我的设计中有许多LDO和开关稳压器。 对于每个直流-直流,我使用单独的模拟接地AGND_1, AGND_2等,最后我通过18欧姆铁氧体磁珠将ANG_1连接到DGND。是否可以?或者我需要在电路板上使用通用AGND?

    谢谢
    Ashu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还有一个问题,就是需要为铁氧体磁珠选择多少电流额定值。
    我正在为2A电流对TPS7A8300进行降级。



    谢谢
    Ashu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashu,您好!

    LDO将不会考虑系统中有多少接地,它只会根据其输入和连接的接地进行调节。 您的负载可能会有所影响,因为接地电压可能会出现偏移。

    根据基尔霍夫定律,铁氧体磁珠需要能够处理流经LDO的电流。 在您的情况下,由于您有2A通过TPS7A8300,铁氧体磁珠也将有2A通过它。

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ryan:

    我能否将TPS7A8300的原理图共享给您以供查看?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ash,

    是的,您可以将图像或文件附加到此E2E线程。 一般而言,我只需要查看LDO周围的部分。 以下是有关如何执行此操作的更多信息:

    e2e.ti.com/.../e2e上的149.4 -3-inserting-an-image-on-e2e.

    e2e.ti.com/.../148.4 -5-附加-A-文件

    非常恭敬,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否可以共享您的电子邮件ID?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ash,

    虽然我们理解保密的愿望,但我们通常更喜欢保持论坛线程开放,以便利用从大量设计师,用户,工程师,客户, 等等。许多问题可以被"擦除"机密信息,并且仍然发布足够的信息来解决特定问题。 我想您的原理图审查也是如此,因为我只需要查看您已经说过的LDO,即TPS7A8300,输入轨值,输出轨值,偏压轨值(如果有的话), 和与TPS7A8300相关的电容器/电阻器。

    如果您需要发送私人消息,请查看学习E2E博客中的以下内容:

    e2e.ti.com/.../3032.08 -add-friends-sending-private-messages

    非常恭敬,
    Ryan