This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2737万:输入/泄漏电流

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583842/tps62737-input-leakage-current

部件号:TPS6.2737万

大家好

是否可以确认TPS6.2737万的EN1和EN2引脚的输入/泄漏电流

我正在尝试确定这些引脚上的外部电阻值,以最大程度地减少对蓄电池的永久负载。

谢谢

此致

Rodney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rodney,

    您必须从外部驱动它们,或者根据您的应用情况保留上拉/下拉电阻。

    此致,

    高特姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Gautham
    感谢您的回复,但是这些引脚上的输入泄漏电流是多少?
    由于它们是永久性电阻器,客户想要计算所需的最小电阻,以将蓄电池负载降至最低。
    谢谢
    Rodney
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rodney,我有同样的问题,因为我们无法在数据表上找到启动引脚EN1和EN2的输入(泄漏)电流。 我们需要此信息以正确调整下拉电阻器的尺寸。 您是否成功获得任何答案? 谢谢Valer。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Valer
    应用程序人员目前正在与设计团队进行检查。 希望能尽快得到答复。
    此致
    Rodney