This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5504万:用于测试太阳能电池的备用电路

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584753/bq25504-alternate-circuit-for-testing-solar-cell

部件号:BQ2.5504万

您好,

我是一名教师,正在尝试教学生使用bq2.5504万测量太阳能电池输出功率。 以便他们可以使用不同值的电阻器Roc1,Roc2进行测试,或使用来自PXI控制器的输入。 在这种情况下,负载只是一个10k电阻。 我的电路设置如下图所示,但我似乎只能获得Vbat的50mV恒定输出,而不管太阳能电池是什么。 有人能帮我解决问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kriti:

    VBAT (针脚14)用于可充电存储元件。 我建议将电容器从VBAT放置到地电位>100uF。

    您的负载(10k电阻器)最好连接到vstor,而不是VBAT。

    请尝试此操作,如果您遇到更多问题,请告诉我。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    感谢您的建议。 我尝试过,但很遗憾,我仍然得到0V输出。 我检查了电池上的电压,它实际上是被芯片固定在mppt点。  

    我不确定在这种情况下它是否有区别,但我得到的是VRDIV (针脚7)的0伏电压,因此VBAT_OV (针脚6)。 我将其设置为3.15V,类似于手册中的9.2 1太阳能回路。 但是,我在手册中找不到很多关于VRDIV的信息。


    此致,

    Kriti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kriti

    VRDIV应处于VBIAS电压约为1.25V。 仅当VIN >=0.5V且vstor >=1.8V时才会发生这种情况。

    您的输入电压是多少?

    vstor是否也在0伏位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joe,

    是的,我连接了10k的vstor引脚也是0V。 当我连接电容器并移除10K电阻负载时,vstor的电压仍为0V。

    我的VIN_DC来自太阳能电池,该电池由MPPT电阻器将1V VOC制成0.8V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kriti

    我继续修改了EVM,以便与您的原理图匹配。 它在输入端为0.8V,在vstor上为10k电阻时工作正常。 您是否测量过太阳能电池输出电压为0.8伏?

    如果您能将示波器连接到电路上,我会有兴趣查看VIN,vstor和电感器开关节点的波形。

    我还对您正在使用的电感器很好奇,部件号是多少?

    -Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,ROC1和ROC2的电阻值是多少? (MPPT电阻器)

    -Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joe,

    我将示波器连接到针脚上。 我在Vin引脚和电感器引脚16上获得1.16 电压。 vstor和vrdiv保持在0V。  

    我正在使用从慕斯购买的22uH电感器,部件号为434-SMCCN-220K-02。 以下是链接: http://www.mouser.com/ProductDetail/Fastron/SMCC-N-220K-02/?qs=sGAEpiMZZMsg%252by3WlYCkU45muCuneYXkTv5BU7HYFmY%3D

    Roc1由(15+ROC+1)制造15.6Mohms 4.7 ,而ROC2由2.2 + 2.2 制造4.4Mohms

    我想可能是碎了的芯片,所以我尝试获取一个已安装在表面的新芯片。 我现在的是用100um线缆粘结的线缆。

    此致,

    Kriti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kriti

    使用1.16V输入电压时,电路应正常工作。

    电极片的电线粘接可能是个问题,您可能意外地将针脚短接在一起。 请告诉我零件表面安装的情况。

    您的电感器和电阻器都很好。 因此,对于表面安装的零件,我相信它将按预期工作。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kriti

    是否有此方面的更新? 我将关闭此主题,但您仍可以在此处发布。

    -Joe