This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ5.105万B:使用无线充电和升压转换器时出现问题

Guru**** 2555110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/578435/bq51050b-issue-uisng-wireless-charging-and-boost-converter

部件号:BQ5.105万B
线程中讨论的其他部件: BQ50.0212万AEVM-550TIDA-0.0669万TPS6.305万

我有一个基于TIDA-0.0329万的设计,使用BQ5.105万B。  除BQ1050B外,我还有一个升压转换器(MCP1624)和一个LDO从电池线路上断开。 我附上了LDO和升压转换器的示意图图片。

如果蓄电池电压非常低并接合锂聚合物的低电压切断保护电路,则在连接升压转换器时,我无法让蓄电池充电。 升压转换器的使能引脚上的电压无关紧要。 如果我取下升压转换器,即使低电压切断装置已接合,我也可以为蓄电池充电。 如果蓄电池低电压切断未接合,我可以通过连接的升压转换器为蓄电池充电。 当电池直接连接到TIDA-0.0329万设计或BQ4.104万BEVM-764时,我可以从任何状态为电池充电 如果电池已在其它地方充电并连接到此电路,我将正常工作。

我正在使用BQ50.0212万AEVM-550作为发射器。 在上述所有情况下,发射器上的绿色LED闪烁表示电源传输。 如果连接了升压转换器且蓄电池的低电压切断装置已接合,发射器仍认为它正在传输,但蓄电池上的电压仅升至0.5V至0.6V,且电流极小(约5 uA) 在BQ5.105万B和电池之间发现。

我尝试使用BQ4.104万BEVM-764调整电流限制和终端设置,但结果相同。 我对此感到困惑,因为TIDA-66.95万mA无线充电器增压器套件(带量表参考设计)中有一个类似的升压转换器。 我是否需要使用量表来更好地隔离蓄电池才能工作? 似乎充电器没有真正尝试达到充电电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对电流测量结果不正确。 连接升压转换器和电池后,BQ50.0212万AEVM-550的电流为18mA。 当Ibulk设置为200mA以及Ibulk设置为79mA时,会发生这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经有一段时间了,我仍然没有得到任何答复。 为什么我的Qi充电器在~0.6V和~18mA时卡住,即使在将蓄电池连接到升压转换器时Ilim设置得更高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael
    此问题可能是由bq5.105万电池短路保护功能或预充电功能引起的,请参阅9.3 .4.1 节“预充电模式”。
    两者都将限制启动时的可用电流。
    蓄电池电量不足时,升压转换器负载可能会降低电压并触发上述情况。

    MCP1624升压转换设计用于以极低的输入电压(通常为0.65V)启动。 此功能可能是将负载置于蓄电池充电器上,并将电压拉至低于蓄电池短路保护0.8V。
    tps6.305万具有大约2.7V的欠压锁定,避免了蓄电池短路保护。

    一个可能的选项是禁用MCP1624,直到蓄电池电压升高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这对我来说很有意义。 我发现我使用的是启动时将启用线拉高的UP,因此即使我认为我禁用了它,但我没有。 我将尝试一下,然后验证您的答案。