This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.1195万:LED在PWM的低占空比下闪烁

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/585174/tps61195-led-blinking-at-low-duty-cycle-of-pwm

部件号:TPS6.1195万

您好,

使用所连接的TPS6.1195万制作LED背光板。

使用模拟模式PWM接口,PWM频率为3.9KHz。  

使用16步PWM占空比(从4 % 到90 %)

在低占空比(1到4步:阳极电流低于50mA)时,LED闪烁。

 您能否查看所附的示意图并让我尽快得到结果?

此致,

尼基

e2e.ti.com/.../TPS6.1195万-Sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    是否有任何更新?
    请尽快回复。

    此致,谢谢!
    尼基
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nicky,
    您是否检查过IC的输入电压和开关信号? 您是否见过与正常操作有任何不同的情况?

    谢谢
    Caryss
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Caryss:

    它在正常操作下工作正常,但仅在低占空比下工作。
    在低占空比情况下,是否有任何方法可改善此症状?
    根据数据表,在10 % 占空比下,效率迅速下降。 这是否是此症状的根本原因?

    此致,
    尼基
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好Nicky。
    当您调暗时,能否观察开关信号以查看IC是否进入跳过模式?
    为了提高效率,功率损耗包括直流损耗和交流损耗。 基本上,直流损耗与您的功率,更低的功率,更低的损耗相关,例如电感器和MOSFET的DCR损耗。 交流电损耗与电源无关。 当您调暗时,总功率较低,交流电损耗会产生更多的消耗,而不会像总功率那样降低,因此系统效率将低于满负载。

    巴西
    Caryss