This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3422:闩锁重置信号解决方案中的按钮计时器

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/579607/tps3422-push-button-timer-in-latch-reset-signal-solution

部件号:TPS3422

我认为我们应该持续按住按钮7.5秒,以便使用TPS3422锁存器重置信号解决方案发出重置信号。
我想更改按钮计时器的此延迟时间。 例如3等...

您是否有任何解决方案来满足此要求? 我想知道没有MCU的解决方案。

此致,
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kohei Sasaki,

    不幸的是,TPS3422只有7.5s或0s的固定输入延迟。 应用程序是什么? 也许您可以使用可编程的延迟电压监控器。

    -Michael