This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5922:如何配置

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582017/tlc5922-how-to-configure

部件号:TLC5922

您好,

我有TLC5922并计划使用FPGA操作它。 我一直在尝试设置它,但我没有成功,有几个问题:

  1. '开/关寄存器'是否默认设置为低? 即,从开机开始,要启用所有驱动器,我是否需要先用高位填充开/关输入移位寄存器,然后再用高端XLAT填充(当然是低模式)?
  2. 恒流接收器(点校正)是否默认设置为0 % ,因此,如果我想要全电流流动,是否需要将'7位DC寄存器'设置为全部7'b111.1111万 (全部高)?

如果您能提供任何建议,我们将不胜感激。 :)

此致,

约旦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jordan,

    1.是的。 当您启用OUTn时,您需要先在'On/Off Input Shift Registro'(开/关输入移位寄存器)中填充高值,然后填充高边缘XLAT。
    2.您需要将全高设置为全电流。

    此致,
    肯尼斯