This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS5.4334万:封装替换

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582246/webench-tools-tps54334-package-substitution

部件号:TPS5.4334万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我使用WebBench设计了7-25V直流输入,5VDC输出,0.25A。  其中一个建议的控制器解决方案使用TPS5.4334万DRCR (采用VSON封装)。 在我看来,TPS5.4334万DDA (SO-8封装)具有更好的散热特性,但WebBench不建议将其替代。 是否可以使用SO8或是否限制使用VSON软件包? 如果是,原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    两个软件包的功能应该没有区别。 我想根本原因可能是设计团队只为VSON软件包构建工作台模型。