This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS5.4327万:TPS5.4327万

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583160/webench-tools-tps54327-tps54327

部件号:TPS5.4327万

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好,

我正在使用tps5.4327万从12V生成0.9V@1.2A。

对于小于1.2V的电压,数据表建议使用1.5uH,而Webench则提供2.2uH。

请建议使用哪种方法,这会如何影响稳定性?

谢谢!

Chetan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,根据我的经验,2.2uH在稳定性方面与1.5uH应该没有什么区别。