This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5.9581万:GCLK框架末端是否需要VSYNC?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582424/tlc59581-is-vsync-required-at-end-of-gclk-frame

部件号:TLC5.9581万

如果在GCLK帧结束后我不发送VSYNC (例如256个子周期乘14个扫描线乘257个GCLK周期),GS计数器是否会自动换行并无限期地显示相同的内存组,只要提供GCLK? 这将在我的设计中发生,因为屏幕需要部分更新。

谢谢!

Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Stan,

    vsync是垂直帧同步命令。 当一个帧的周期结束时,输入此值
    命令以交换两个内存组的使用,则另一个内存组中的新图像为
    在下一帧期间显示。

    如果您不在Vsync中发送,它将显示相同的信息。

    此致,
    肯尼斯