This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5.9116万:原理图审阅和注释

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584749/tlc59116-schematic-review-and-comment

部件号:TLC5.9116万

大家好,

我的客户正在设计TLC5.9116万以驱动其R/G/B LED,并将随附的原理图发送给我以供设计审查。 最初,我建议为一个LED使用一个输出通道,以便更好地控制LED电流并为每个LED提供完整的保护,但客户希望节省成本,以便他们设计每个输出通道连接到3个并行LED。 如果3个并行LED中的一个受损或打开,它们会在每个LED的阴极放置一个串联电阻器作为阻尼,以提供电流限制保护。 但我认为这不起作用,因为TLC5.9116万仍应将返回的LED电流调节到设计水平,而串联电阻器只是浪费电源。 所以我建议我的客户不要放置串联电阻器。 请您对此作出评论吗? 谢谢你。

 

此致。

Randy

e2e.ti.com/.../SLICE1.5_5F00_CC15_5F00_2017.0324万.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Randy,

    通过电子邮件解决的问题。

    请帮助关闭此线程。

    谢谢。

    此致,
    肯尼斯