This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5895万:我的充电限制在400mA左右,需要2安培电流

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/582682/bq25895-my-charging-limited-to-around-400ma-and-need-2-amps

部件号:BQ2.5895万
主题中讨论的其他部件: BQ2.419万

我在 自治模式下以 130欧姆(2.7 安培)的Ilim连接了bq2.5895万,输入一起发送(D+,D-),系统上的负载非常小(2-5 mA),由于某些原因,我的充电电流限制在400-500mA,我尝试了几种不同的电池,但没有锁定。  我检查了CE_N .......另外,有时我看到STAT针脚无明显原因被脉冲。 感谢您的想法。 我的第一个设计是使用充电器。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Reza,

    使用蓄电池时,BAT针脚电压是多少?

    另外,当您应用输入源时,VBUS电压是多少? 您输入源的电流容量是多少?


    此致,
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!
    感谢您的快速响应,我一直在处理故障测量设备,另一个仪表I测量1.1 AMP,第三个仪表I测量接近2 A充电电流。 不久我将会有一些问题,但这次我将会通过。
    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好礼萨

    没问题。 如果您有更多问题,请告知我们!

    我将把这个问题标记为结束。

    此致,
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我需要为两个并行锂离子电池充电,但由于我们的封装空间限制,我需要进行物理分离,现在我正在考虑更改bq2.5895万,因为bq2.419万只有一个热敏电阻输入,并且有两个热敏电阻输入, 这样,我就可以监控这两个平行电池的温度,并将其分成多个模腔。 符合规格的bq2.5895万和bq2.419万看起来很相似,封装看起来可以互换,除了一个引脚12 (我不会使用)和引脚24 (我正在使用外部USB开关)。 监测这两个热敏电阻的任何其他建议或其他部件的建议。 目前,我还计划使用bq2.5895万。

    谢谢你… 礼萨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Reza,

    很抱歉回复太晚。 您是否计划在应用中使用MCU?

    如果是这样,您可能会将其与REGN引脚和另一个电阻分压器一起使用,以感应REGN的电压%,并禁用通过I2C进行充电。

    或者,正如您所说,bq2.419万也可以在您的应用中工作。


    此致,
    Joel H