This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD2.5211万W1015:1015:VDS值为何在CSD2.5211万W1015左右1015左右增加

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/583617/csd25211w1015-why-the-vds-value-increase-about-the-csd25211w1015

部件号:CSD2.5211万W1015</s>1015

我的项目使用MOSFET ,浪涌电流,它在主板上串联如下

, 部分芯片的VDS值增加,导致 主板电源电压降低, 无法 正常运行;

我的客户切割 了故障芯片,并拍摄 了内部电路,下图。

图1.

图2.

图1是故障芯片内部电路的横截面图,图2是良好的芯片 横截面图。

查询为:

1,锯齿的形状是什么?其用途是什么?

2,为什么要设计 锯齿形状?

锯齿的顶部和底部是什么形状?

就这些,谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于这是一个质量问题,请联系您当地的TI代表,他们应该能够通过适当的渠道进行跟进。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brett barr,
    客户现在已了解FA流程;如果他们以后遇到类似质量问题,他们将进行FA流程;
    但现在他们也想知道这些关于上述照片的问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不确定VDS的含义是什么。 FET上的源电压消耗是否在您的应用中增加? 是否有波形?  

    我相信有关我们内部布局的问题是保密的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brett bar;
    感谢您的回复;
    我的客户没有任何波形,他们只是使用万用表测试VDS的电压;VDS的增加代表RDSon的增加;
    客户表示现在没有问我这个问题,估计是因为不是正常操作,也要求不要给出结果;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有波形,将很难辨别正在发生的情况。 可能是电阻保持恒定,但电流在增加。