This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4075万-Q1:公式的计算器问题

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584395/bq24075-q1-calculator-issue-of-formula

部件号:BQ2.4075万-Q1
主题中讨论的其他部件:BQ2.4075万BQ2.4081万-Q1BQ2.104万BQ2.4081万

您好,

        客户使用下面的公式进行计算。  

客户热敏电阻(0~45°C温度范围)

规格的RTH&RTC

RTH:4924 Ω(电阻45°C)

RTC:2.649万 Ω(电阻0°C )

VH:IC的热跳闸阈值= 0.3V (额定)
VC:IC的冷断路阈值= 2.1V额定电压
其:IC的输出电流偏置= 75μA标称

         使用下面的公式计算RS。 Ω 3.0434万Ω 为-979 μ m和-μ m。 要选择的正确RS值是什么?  

          另一个问题,如果使用RP公式和数据表热敏电阻规格。要根据下表中的红色标记值计算,我们仍然无法计算表84.5万中的正确RP值。 你有什么建议吗?  

 

巴西

Patrick

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq2.4075万专为NTC 103AT设计。 温度窗口只能延伸,但不能缩小。 这意味着零件设计为0-50C。 客户可以使用RS和RP延长温度范围,例如-5至60C。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jing:

            感谢您的回复。 但是,如果使用NTC103AT,则客户使用公式3计算RP,如上表所示。 但客户仍然无法获得RP=84.5万。 您对此有意见吗? 谢谢你。

    巴西

    Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RCOLD和RHOT值是什么? RHOT需要小于4086欧姆,RCOLD需要大于2.816万欧姆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试过成形? 根据我的计算,我的结果通过选取标准电阻器的闭合值与表格匹配。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Jing:

           您能否帮助提供您的参数,以便我们根据这些参数进行计算? 谢谢你。  

    巴西

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用您在表格中突出显示的数字。

    我正在使用Excel通过插入公式来执行计算。

    RS =(- 0.0015 *(C27+C28)+20*(SQRT ((0.0万005625</xmt-block>0.5625万)*(C28-C27)^2+SQ* 0.0.0105万 (C28-C27))))/ 0.003

    RP =(C31+C27)/(0.0.0025万 * C31+ 0.0.0025万 * C27-1)

    RS =(- 0.0015 *(C27+C28)-20*(SQRT ((0.0.5625万)^2*(C28-C27)^2+SQ* 0.0.0105万 (C28-C27))))/ 0.003

    RP =(D31+C27)/(0.0.0025万 * D31+ 0.0.0025万 * C27-1)

    然后在两组结果之间进行选择

    RS =IF (C31>0,C31/10^3,D31/10^3)

    RP =IF (C35=C31/10^3,C32/10^3,D32/10^3)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Jing:

    感谢您的支持。 您是否还可以向客户提供Excel方程式文件以供参考? 谢谢你。

    巴西
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick,

    由于与法律保护相关,我们无法在没有内部软件批准流程的情况下发布Excel文件。 我已经在上一篇文章中提供了公式。

    您是否可以将公式复制并粘贴到Excel并相应地更改单元格编号? 我认为这是非常直截了当的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Jing:

    根据上述公式,您能否向我们提供您的公式和原理图? 由于我们不知道什么是C27 C28 C31 RT1 RT2。 谢谢你。


    巴西
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Jing:

    此外,客户希望冷保护点为0°C,热保护点为45°C 如何使用数据表公式根据103AT NTC计算正确的RP/RS? 谢谢你。


    巴西
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick,

    公式与数据表中的公式完全相同。  

    C27 = RHOT

    C28 = RCOLD

    根据计算结果,您将获得两组RS和RP的结果

    C31 = RT1 = RS

    C32 = RT2 = RP

    D31 = RT1 = RS

    D32 = RT2 = RP

    然后比较两组结果以选择最终的RS和RP

    最终结果为C35 (RT1)和C36 (RT2)

    我已经多次提到过。 此零件的原始温度窗口为0至50C。 此温度窗口不能缩小到较窄的范围,例如 0-45°C。

    通过使用方程式,它可以扩展到更广的范围,但不能缩小范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Jing:

    感谢您的善意解释。 如果客户刚刚设置的高温温度为45C。 如何通过原理图进行设计? 或者我们的设备只能设置超过50C的热温度点,对吗? 谢谢你。

    巴西
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Jing:

    如果客户想要执行规格为45C的热保护,您是否有任何解决方案? 谢谢你。


    巴西
    Patrick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果客户正在寻找汽车合格设备,则bq2.4081万-Q1符合此要求。

    对于非自动合格设备,bq2403x (电源路径),bq2.104万 (非PowerPath)或bq2.4081万 (非PowerPath)具有0-45 ts窗口。