This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.835万-R1:保护延迟时间的精确度是多少?

Guru**** 2401165 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/584323/bq78350-r1-what-s-the-accuracy-of-protection-delay-time

部件号:BQ7.835万-R1

您好,

我们有一个5s BMS项目,使用BQ769.2万PWR+BQ78350DBTR-R1。7.835万。电路板工作正常,保护延迟时间除外。

例如,在保护COV延迟时间配置中,设置为2秒,实际操作延迟时间约为3秒;保护OCD延迟时间设置为2秒,但实际操作延迟时间约为4秒。

我的客户向我发送了以下问题,需要我回复:

  1. 为什么时间太长?  
  2. 这是否是此电池或所有电池的问题?保证的时间是多少?

请您帮助我了解以下答案:

1)为什么时间到现在为止还没有?

2)什么是保证时间?

非常感谢!

快乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有人能帮我回答上述问题吗? 我的客户仍在等待我的回复。

    谢谢!

    快乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    快乐,
    我必须对它进行测试,以查看它的关闭程度。 AFE对故障作出响应并采取措施,然后将其报告给仪表。 然后,仪表可以尝试报告和清除故障。

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    感谢您的帮助并等待您的回答。

    非常感谢!
    快乐
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom,您好!

    我的经理和PM将在下午2点(东部时间)与我们的客户通话,他们需要就此向我们的客户提供答案。 请您提供最新的测试结果,以及保护延迟时间的准确性如何?

    非常感谢!

    快乐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基于固件的过流保护功能使用库仑计数器接口测量电流。 库仑连续累积并每250毫秒转换一次。 四个250ms采样平均在一起,每1秒报告一次,因此至少有1个延迟与之关联。 此外,根据电流增加在循环中发生的位置,它可能没有达到足以跳闸保护阈值的高度,然后仪表必须命令AFE在设定的延迟时间后关闭FET。 您会发现,延迟将随电流大小(相对于过流阈值)的变化而变化。


    基于固件的电压保护功能的工作方式相同,只是电压不会持续累积。 它每250毫秒采样一次,四个样本每秒平均并报告一次。 根据采样周期中出现过压情况的位置以及过压情况的大小,延迟时间也会有延迟。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    非常感谢您的回复。

    根据我的理解,最差的延迟时间(过电流和电压)将是设置保护延迟时间+ 2s。 请确认是否正确。

    顺便说一下,对于温度保护,将是相同的,2秒?

    请确认。

    非常感谢!
    快乐
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    预期延迟差异是正确的,同样适用于温度故障。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tom,您好!

    明白了。

    非常感谢!
    快乐