This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5.1206万:开/关顺序

Guru**** 2558710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/581862/tps51206-on-off-sequence

部件号:TPS5.1206万

您好,

数据表中有典型的计时图。
但是,我们的客户现在不使用此序列。

使用以下顺序有什么风险?
我们可以使用此序列吗?
请分别告诉我开/关的情况。

开: VDD,S3,S5 (3.3V) --> VDDQSNS,VLDO1N (1.5V)  
关: VDD,S3,S5 (3.3V) --> VDDQSNS,VLDO1N (1.5V)  


以下顺序为数据表,供参考。

打开:VDD --> VDDQSNS,VLDOIN,VDDQSNS --> S5 --> S3
关:S3 --> S5 --> VDDQSNS,VLDOIN --> VDD

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,柳枝,

    以下接通和断开顺序正常。

    开: VDD,S3,S5 (3.3V) --> VDDQSNS,VLDO1N (1.5V)  
    关: VDD,S3,S5 (3.3V) --> VDDQSNS,VLDO1N (1.5V)  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Qian:

    谢谢你。
    数据表图23中的典型计时图是什么?


    能否告诉 我我们必须遵循的开/关顺序?

    此致,
    柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,柳枝,

    建议使用数据表中的计时图。

    客户的设计时间还可以。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钱,您好!

    加电和断电是否有时间要求? 例如,两条红线以下的时间长度限制是多少? 它是否应该< 1?

    谢谢。

    约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johnny:

    我认为没有时间要求。

    谢谢